This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1222万-Q1:UVLO保护的去抖时间。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096358/ucc21222-q1-the-debounce-time-of-the-uvlo-protection

部件号:UCC2.1222万-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC2.152万-Q1

您好,专家,  

我的客户想知道我们是否有 UVLO保护的防退保时间规格。  

在其应用中,设备的Vcc会受到噪音干扰。 他们想知道Vcc是否由于噪音而降至UVLO阈值以下,噪音持续时间将触发UVLO的时间。  

谢谢!

销钉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了防止出现重复的帖子,我还想在此主题中询问UCC2.152万-Q1的相同问题。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pin,

    幸运的是,相同的应用程序工程师支持这两个部分,因此可以在相同的线程中询问它们。

    让我们检查一下,并在明天回复您。

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pin,

    我很高兴在这里为您提供帮助。 您的问题是,当VCC降至阈值以下时,UVLO触发需要多长时间才能激活UVLO? 根据数据表,这小于1us。

    此致,

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krystian,

    是的,这是我的问题。 我在 VDD电源电压欠压阈值一节中查看了UCC2.1222万-Q1的数据表。 我找不到1 us规格。 您能否帮助我了解在哪里可以找到此值?

    谢谢!

    销钉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pin,

    好的问题,从技术上讲,它不在表中,但 第17页7.6 节第2段中提到。  

    此致,

    Krystian