This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:申请设计审核。

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097533/bq27520-g4-request-a-design-review

部件号:BQ2.752万-G4

你好

我随附了BQ2.752万-G4设计文件。

您能否查看BQ2.752万-G4 设计文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Louis:

    以下是我的想法:

    • Regin上的铁氧体磁珠? 我认为这没有问题,但它与示例原理图不同。
    • 如果您愿意,可以让BAT_GD和BAT_LOW保持浮动状态,这取决于您要对它们执行的操作/是否要对其进行更改。  
    • CE设置为固定的3.3V? 该电压的来源是否是由蓄电池供电的调节器? 也许我错过了一些东西,但请记住,CE不得超过VREGIN + 0.3V,因此在电量非常耗尽的电池中,这种情况可能会满足,具体取决于您的系统的工作方式。  

    否则,原理图看起来非常标准,并与EVM/示例原理图匹配。

    谢谢!

    Alex M.