This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:有关输出电压准确度,UVLO,反向电流保护的问题

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097206/tps7b81-q1-question-regarding-output-voltage-accuracy-uvlo-reverse-current-protection

部件号:TPS7B81-Q1

您好,Expert,

我们的客户正在考虑使用此设备。
然后,我收到以下问题。
您是否会回答以下问题?

  1. 数据表的"调节输出"是否不仅包括参考精度,还包括线路和负载调节?
  2. 当VOUT高于VIN时,此设备是否具有反向电流保护功能?
    此器件使用PMOS作为源随动件 ,因此我认为本体二极管在ABS最大额定值下使用此器件时会阻止反向电流。
    但我想确保这只是为了以防万一。
  3. 输入UVLO激活时IQ是否与EN=LOW相同?
    我知道当UVLO激活时,设备将关闭PASS FET,但我不知道其他我不知道内部电路状况。
    所以我想,如果内部电路仍然工作,即使UVLO激活,IQ也可能会有所不同。

我期待收到您的回复。

谢谢,顺祝商祺!
Kazuki kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuki:

                ±Ω 1.5 % 的器件输出精度规格将包括参考精度,线路和负载调节。  

               此设备没有内置反向电流保护。 我们建议放置一个外部二极管来保护设备。  

               对于一阶近似值,设备禁用时(VEN =低)和激活UVLO时的IQ值非常相似。   

     谢谢!

    此致,

    Srikanth

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth:

    感谢您的快速回复。

    您好,有问题具有反向电流保护。
    在EN=High的情况下,我了解它可能会导致反向电流,需要添加保护电路。
    在另一方,此设备的内部方向是源连接到VOUT端。
    因此,本体二极管 的阴极连接至输出电压以及以下各项。

    所以我认为这种设备可以在EN=LOW期间阻止反向电流。
    这种理解是否正确?

    此外,我认为外部反向电流保护应如下所示。

    那么,外部反向电流保护电路是否有其他想法?


    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuki:

               请注意,反向电流实际上并不取决于EN信号的状态。 由于通常通过元件晶体管的散装和源连接在一起,因此相对于漏极形成了主体二极管。 无论通过元件是NMOS还是PMOS,当VOUT值超过VIN且反向电流流动时,此主体二极管均为正向偏置。 您提供的两张图片是要实施的最简单的想法,可以防止反向电流流动。 谢谢!

    此致,

    Srikanth