This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6303万:LLC UCC25.6303万输出噪声

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089087/ucc256303-llc-ucc256303-noise-on-output

部件号:UCC25.6303万
主题中讨论的其他部件: UCC2.4612万

你好。 我正在尝试使用 UCC25.6303万制造300W的LLC转换器,并在 次级侧使用两个UCC2.4612万进行同步整流。

在下方,您可以看到其中一个整流MOSFET (黄色)上的漏极上测得的电压,以及  次级侧来自UCC2.4612万 (蓝色)的栅极信号。 另一个MOSFET和 UCC2.4612万对的行为方式相同。 由于UCC2.4612万过早触发,噪音导致同步整流出现问题。  我的电路看起来与 UCC25.6303万的评估板非常相似。 我附上了原理图中的共振部分的数字。  

这种噪音的原因可能是什么? 我测量了共振电容器(C7,C8之间),我得到了一个没有噪音的正弦波。 然后我测量了外部电感和变压器(L1,T1)之间的电感,我得到了与下图类似的噪声。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niclas:

    感谢您与我们联系。 让我们看看噪音来自哪里。 我可能需要您帮助检查另一个MOSFET的VDS。  

    例如,如果您共享的波形是Q1的VDS和Vgs,我需要您帮助检查VDS (Q1),Vgs (Q1)和VDS (Q2)。  因为当VDS变高时会有电压振铃。 噪音可能来自另一个SR MOSFET的VDS振铃。  

    顺便说一句,您是想分享您的原理图还是UCC2.4612万的一部分?  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是另一对的VGS和VS,以及两个整流MOSFET的VDS。 噪音频率为2.7MHz。 我的原理图一团糟。 您可以将其视为与第一个支柱中的图片相同,只是次级二极管被MOSFET取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niclas:

    请问这种现象是显示满负荷范围还是只是在轻负荷下发生? VDS振铃可能是由于谐振电流不足以维持Vp电压(变压器的引脚3-pin4)造成的。

    我使用 UCC25.6404万 的模拟和与您的模拟结果相似的结果。 因此,您需要在电路中再次检查它。

    您是否会尝试增加输出负载并查看此振铃是否变小? 如果是这样,增加LP/LR比率将有助于改善此振铃。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图增加负载。 波形形状改变了一点,但我不会说铃声变小了。 左侧图像的负载非常低,为10W。 右侧为100W。  

     

    我测量了初级(上图中的R13)的Isense以及L1和T1之间节点的电压。 紫色表示电流,蓝色表示电压。 这是否说明了什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niclas:

    我认为您的波形与我上一篇帖子一致。 当前没有以红色圆圈的方式传送到第二面。 因此,变压器已退磁。 VdS或Vp开始自由转动并导致电压振铃。

     

    根据10W和100W的波形,退磁区的部分不会发生很大变化。 这就是为什么振铃不会随着负载的增加而变小的原因。 蓝色圆圈中的峰值来自变压器电感的di/dt。 我认为当你增加LP时,它可能会更低。  

    回到UCC2.4612万,因为VDS峰值出现在蓝色圆圈中,并且会意外触发VG开/关 。 您 可以在IC VD引脚至MOSFET漏极之间添加一个电阻器(约1kohm~10kohm),以消除IC VD引脚的噪声。 优化共振箱设计也是减少振铃的一种方法。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的优化共振储罐助您一大忙。 但我也使用了太低的输入电压。 当我从320V增加到390V时,情况有所改善。 我在共振下切换。