主题中讨论的其他部件: UCC2.4612万
你好。 我正在尝试使用 UCC25.6303万制造300W的LLC转换器,并在 次级侧使用两个UCC2.4612万进行同步整流。
在下方,您可以看到其中一个整流MOSFET (黄色)上的漏极上测得的电压,以及 次级侧来自UCC2.4612万 (蓝色)的栅极信号。 另一个MOSFET和 UCC2.4612万对的行为方式相同。 由于UCC2.4612万过早触发,噪音导致同步整流出现问题。 我的电路看起来与 UCC25.6303万的评估板非常相似。 我附上了原理图中的共振部分的数字。
这种噪音的原因可能是什么? 我测量了共振电容器(C7,C8之间),我得到了一个没有噪音的正弦波。 然后我测量了外部电感和变压器(L1,T1)之间的电感,我得到了与下图类似的噪声。