This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:确认数据表中的两个规格

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097849/tps3890-confirmation-on-two-specs-in-datasheet

部件号:TPS3890

我们的数据表中有两个规格,我们希望与您再次确认。

  1. 关于MR信号低电压电平的最大值为0.25VDD,但我们看到序列图中有0.3VDD。

您能否帮助确认这是否是打字错误? 或任何其他考虑?

     2.我们是否应晚于运输署署长(Mr)? 还是包括TD (MR)?   你可以在图片中看到,我们看不到tmrw超过1us。 看起来像250ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的提问。 对于第一个问题,这应该是拼写错误,我们将在下一个数据表修订版中修复它。 现在请使用.3*Vdd。

    对于第二个问题,我建议TD (mr)+ tmrw作为最小\MR信号正时。  

    杰西