This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:可编程输出电压功能咨询

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097843/tps7a8300-programmable-output-voltage-function-consult

部件号:TPS7A8300

大家好,

客户想要将其输出电压调整10~20mV,因此最小分辨率50mA对于他们来说太大。 因此,他们希望 将R956电阻从0欧姆更改为51.1千欧,以获得更小的电压增加。

您能否帮助您回顾上述情景的潜在风险? 这样做是否可以?

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

             我不确定客户的目标电压值是多少,但在我看来,更好的方法可能是将50mV增量(通过使用R957获得)降低到12.5mV增量(因为这在所需的分辨率范围内)。 功能方框图( 数据表第17页的7.2 部分)显示,50mV的RFB_BOT值为32*R (其中R = 6.05KΩ)。 如果该值改为128*R,则此引脚将提供12.5mV增量。 因此,如果用一个等于96*R的电阻器替换R957 (因为96*R + 32*R = 128*R和96*R ~= 576KΩ),则电压增量为12.5mV。 例如,在您所附的图像中,如果R957被576K电阻器替换,而只有R956留在原位(R952,R953,R954和R955已移除),则净输出电压将为800mV + 100mV + 12.5V = 912.5mV。 使用51.1K电阻器可能会为该引脚提供所需的目标电压,但附加属性将会丢失。  

             另一种降低分辨率的替代方法(但代价不等)在以下 数据表的9.1 .1.4 部分中介绍。 还可以 使用FB节点和自定义反馈电阻器来生成所需的输出电压。 希望这回答了您的问题。 谢谢!

    此致,

    Srikanth