This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:UCC25.6404万

Guru**** 2392505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097983/ucc256404-ucc256404

部件号:UCC25.6404万

高科技支持

数据表引用了术语Resonant Capacitor Valley Voltage。  您能否更详细地解释术语"山谷"是指什么?

此致,  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    当转换器以共振运行时,您可以参考下图了解共振电容器谷电压:

    下面两个图显示了共振以下和以上的共振电容器电压。我们可以观察到电容器的峰值电压随工作频率的变化而变化。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,  

    感谢您的解释。  您是否还可以提供有关iSNS PIN的其他公式的深入见解。  接吻是如何产生的?

    维斯内斯有何意义?

    此致,  

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    iSNS电压主要用于电流保护和切换至Avoid the ZCS区域时的电流极性检测。

    要了解 kISNS和VISNS峰值,您需要了解 OCP1,OCP2,OCP3保护。

    OCP1,OCP2,OCP3保护:

    OCP1将在iSNS大于OCP1触发阈值(典型值为4V)的4个连续切换周期后跳闸。 OCP2查看iSNS信号的平均值,其中进入平均块的输入在高侧门打开时为iSNS,在高侧门关闭时为0V。 iSNS平均电压必须保持在OCP2阈值以上的时间量通常为2毫秒。 OCP3的工作方式与OCP2相似,因为它还查看iSNS平均电压。 iSNS平均电压必须在50毫秒内保持在OCP3阈值以上,以便OCP3跳闸。

    OCP1主要用于对短路事件作出反应并快速关闭。 OCP2和OCP3类似于反应时间较慢的过载保护。 对OCP1,OCP2和OCP3的响应相同。 控制器将停止切换1秒。 1秒后,控制器将尝试软启动。

    我已在所附文档中完成iSNS检测计算。 这应该能让你很好地了解亲吻和维斯恩斯。

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_5_2900_.pdf</s>2900

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致

    Manikanta P