高科技支持
数据表引用了术语Resonant Capacitor Valley Voltage。 您能否更详细地解释术语"山谷"是指什么?
此致,
Stuart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高科技支持
数据表引用了术语Resonant Capacitor Valley Voltage。 您能否更详细地解释术语"山谷"是指什么?
此致,
Stuart
您好,Stuart:
iSNS电压主要用于电流保护和切换至Avoid the ZCS区域时的电流极性检测。
要了解 kISNS和VISNS峰值,您需要了解 OCP1,OCP2,OCP3保护。
OCP1,OCP2,OCP3保护:
OCP1将在iSNS大于OCP1触发阈值(典型值为4V)的4个连续切换周期后跳闸。 OCP2查看iSNS信号的平均值,其中进入平均块的输入在高侧门打开时为iSNS,在高侧门关闭时为0V。 iSNS平均电压必须保持在OCP2阈值以上的时间量通常为2毫秒。 OCP3的工作方式与OCP2相似,因为它还查看iSNS平均电压。 iSNS平均电压必须在50毫秒内保持在OCP3阈值以上,以便OCP3跳闸。
OCP1主要用于对短路事件作出反应并快速关闭。 OCP2和OCP3类似于反应时间较慢的过载保护。 对OCP1,OCP2和OCP3的响应相同。 控制器将停止切换1秒。 1秒后,控制器将尝试软启动。
我已在所附文档中完成iSNS检测计算。 这应该能让你很好地了解亲吻和维斯恩斯。
e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_5_2900_.pdf</s>2900
如果您还有其他问题,请告诉我。
此致
Manikanta P