This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:输出保护逻辑

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096977/tps7a7001-vout-protection-logic

部件号:TPS7A7001

团队成员:  

 最近,我在使用 TPS7A7001设备时发现了一个问题。 并且可能会有负载泄漏,并导致输出电压为-0.2V,此时 TPS7A7001将不再输出。 但我在Vout和GND之间添加了300Ω,然后问题得到了解决。您是否会分享有关此保护逻辑的任何评论?  如果有任何推荐电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:  

    设备输出是否事先浮动或VOUT是否接地?

    当您注意到此波形输出时,它是如何连接的。

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette您好:

     输出电压直接连接到负载。 我们发现在通电后没有输出,然后我们注意到了这个输出电压波形。如果我们断开负载,一切都正常。 因此-0.2V来自负载,很难自行更改。  所以我只想确认内部保护逻辑,并向 客户推荐电阻器(从Vout连接到GND)值以关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:  

    您使用的是电阻器还是回放?  

    使用的输出电容器是什么?

    负载电流是多少?

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette您好:

     这是我的补充资料。请查一下~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:  

    您的输入电压是多少?

    如果您将EN上拉电阻增加到10k以上或直接连接到VIN,问题是否仍然存在?

    如果您将输入电容器降低 到DS上的10uF最大阈值内,问题是否仍然存在?

    在连接300欧姆负载之前,LDO是否支持负载?

    最佳,

    Juliette