This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6508.61万RSKT

Guru**** 2940540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079808/tps65086100rskt

主题中讨论的其他部件:CSD8.735万Q5DCSD8.7588万NCSD8.7381万PCSD8.636万Q5DCSD8.7355万DBOOSTXL-TPS65.0861万TPS65.086万EVM-116TPS65.0861万

你(们)好

我要使用TPS6508.61万RSKT PMIC。

 

我要使用BUCK3,4,5用于以下项(PVIN = 3.3V):

1.8V@0.25A峰值电流。

0.95V@1.8A峰值电流。

0.82V@2.2A峰值电流。

  • 我是否可以将PWI20.1608万HR47T (Littelfuse)电感器用于这些降压?

 

我想使用BUCK6来获得1.2V@26A峰值电流。  输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

我将使用支持此高电流的CSD8.735万Q5D外部FET。

  • 是否可以在这种情况下使用74.4313万23016 (2.3016万 (Wurth)电感器?

 

我想使用Buck2获得0.82V@19A峰值电流。 输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

我将使用支持此高电流的CSD8.7588万N外部FET。

  • 我是否可以在此情况下使用SRP7020TA-R20Y (Bourns)电感器?

 

我想使用BUCK1来获得2.5V@11A峰值电流。 输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

我将使用支持此高电流的CSD8.7381万P外部FET。

  •   我是否可以在这种情况下使用SRP7020TA-R47M (Bourns)电感器?

谢谢!

莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    感谢您与我们联系。 我将介绍有关E2E的信息,并将在接下来的两个工作日内提供更新。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我已经查看了您关于E2E的问题,以下是我的反馈:  

    用于降压转换器(降压3/4/5)  

    • 如数据表中所述,内部参数针对0.47uH或1uH电感器进行了优化。 您计划使用的电感器(LPWI20.1608万HR47T)似乎为470nH ,最大电流为4A (5A饱和度)。  在您在上一条消息中指定的电压/电流条件下使用该电感器不会有任何问题。 该电感器也与我们在EVM中使用的电感器相当(470nH,4.5A)。  
    • 请注意  
    • 数据表中的“6.2 .1.2 .2.1 选择电感器”一节包含 有关降压转换器的电感器选择的附加信息。

    用于降压控制器(降压1/2/6)

    • 这些电流值是 电感器的峰值电流还是最大负载电流?
    • 如果它们是 峰值电流,您是否使用数据表中的方程式6来获得这些值?
    • 如果提供的这些值代表您在应用中预期的最大负载,那么我会选择具有较高电流额定值的电感器,以确保电流可以在温度范围内处理,并考虑组件容差。  
    • 如上一篇E2E文章(链接)中建议的那样,请使用以下捕获中的两个方程(也可在数据表中找到)来计算电感器值以及峰值电流额定值。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些电流值都是负载上的最大峰值电流。

    用于降压控制器(降压1)

    我想将BUCK1用于2.5V@11.2A加载时的最大峰值电流。 输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

    我将使用支持此高电流的CSD8.7381万P外部FET。

    根据方程式5:

    L=0.44uH-0.88uH (当种类= 0.4 - 0.2 时)

    我选择电感器L=0.47uH。

     

    根据方程式6:

    IL (最大值)= 13.3A

    •   我是否可以在这种情况下使用SRP7020TA-R47M (Bourns)电感器?

     

     

    用于降压控制器(降压2)

    我想使用Buck2来获得0.82V@19A最大负载峰值电流。 输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

    我将使用支持此高电流的CSD8.7588万N外部FET。

    根据方程式5:

    L=0.1uH-0.2uH (当种类= 0.4 - 0.2 时)

    我选择电感器L=0.2uH。

    根据方程式6:

    IL (最大值)= 20.9A

    • 我是否可以在此情况下使用SRP7020TA-R20Y (Bourns)电感器?

     

     用于降压控制器(降压6)

    我想使用Buck2来获得1.2V@26A的最大负载峰值电流。 输入电压为6.4V-13.2V (额定12V)。

    我将使用支持此高电流的CSD8.735万Q5D外部FET。

    根据方程式5:

    L=0.1uH-0.21uH (当种类= 0.4 - 0.2 时)

    我选择电感器L=0.16uH。

    根据方程式6:

    IL (最大值)= 29.4A

    • 是否可以在这种情况下使用74.4313万23016 (2.3016万 (Wurth)电感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    感谢您澄清所提供的电流值是负载上的最大电流! 如果在实施之前在原型板上运行评估,则这些电感器在技术上可以使用。 如果负载上的绝对最大电流分别为Buck1和Buck6的11.2A和26A,那么我不会期望这些电感器会有任何问题。  另请注意,其中一些电感器具有+/- 30 % 容差,值会随温度变化,因此必须同时查看不同温度的电感值与电流图。

    对于Buck2  ,在提供的条件下,最大负载电流为 19A,电感器IRMS为18A,因此我建议选择符合Q200标准且电流额定值更高的电感器。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

     

    • 对于降压2,我将电感器更改为0.15uH,支持19A。

          部件号:0518CDMCCDS-R15MC

     

          根据方程式6:

          IL (最大)= 21.5A

    • 我是否可以在这种情况下使用此电感器?

      

    • 我将降压1的电感器更改为SRP5020TA-R47M。使用此电感器是否有任何问题?

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    对于Buck2,我没有对该电感器进行深入的调查,但快速查看了一下规格,它似乎是IRMS是19A加上饱和电流高于使用方程[6]计算的峰值电流,所以应该是好的。  

    对于Buck1,我相信您之前计划使用的那个电流额定值更高,但如果您不期望负载电流高于11.2A (ABS最大值),则也应该可以。   

    请注意,对于任何选定的组件,我们强烈建议 在实施前在原型板上运行评估。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     我将尝试使用TPS6.5086万x EVM板 对具有外部FET的电感器进行评估。

     

    您是否有以下外部FET的建议更换件?

    CSD8.735万Q5D,

    CSD8.7381万P,

    CSD8.7588万N,

     

    此致,

    莫希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我们建议使用数据表中列出的FET,这些FET已通过我们的PMIC测试。 根据  所需的最大电流,也可以评估CSD8.636万Q5D和CSD8.7355万D等其他选件。 有关更多选项,请访问电源模块产品网站(https://www.ti.com/power-management/mosfets/power-blocks/products.html)或提交另一个包含FET部件号的E2E,您将查找该部件的更换件,以便将其分配给支持电源FET模块的团队。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda,

    我想使用TI外部FET,因为我需要 该组件支持RoHS/REACH证书/低卤素/无卤素。

     CSD8.735万Q5D 不符合REACH标准,而且不含低卤素/无卤素。

    您是否有此部件的任何更换?

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我们在数据表中推荐的大多数外部FET都符合"受影响"的REACH标准。  有关每个合规 状态的定义,请参阅我们 的环境信息网站。 以下是指向“ TI REACH声明”的直接链接。 要获取NexFET功率块的其他环境,可靠性和封装信息,我建议使用 TI材料内容搜索工具 ,您可以在其中找到产品RoHS,REACH,绿色状态和材料内容详细信息。

    我还建议提交一个新的E2E,其中包含满足您电源要求(即 CSD8.735万Q5D)的FET的部件号,并询问 是否有 具有同等性能和REACH合规性的替换件。 新E2E将分配给负责FET产品的团队。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

    关于TPS6.5086万x评估模块。

     

    该板包括Bootstrap电容器(CBOOT),例如C16–0.1uF。

    此电容器支持10V直流额定电压。

     

    BOOTx针脚电压可以是25V等高电压。

    例如,您能否检查评估模块为何支持10V直流额定电压而非50V的CBOOT电容器?

     

    我想将我的TPS6508.61万RSKT原理图设计发送给您以供查看。 如何发送?

     

    此致,

    莫希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    为什么需要一个25V (或50V)额定自举电容器? 三个降压控制器应将相应 的DRV5Vx引脚连接至5V电源(通常连接至 LDO5P0)。 BOOTx引脚的电压将位于自举式电容器的一侧,但这与电容器的电压不同。 当低侧FET关闭时,您测量EVM上的自举式电容器中的电压是多少?  

    关于原理图审查,我们提供 了一 份原理图/布局清单,以在 设计过程中帮助客户。  以下是文档的链接: TPS6.5086万x示意图和布局核对表(修订版 A)。 也可以在产品文件夹的"技术文档"下找到。 检查清单完成后,如果您需要我们的第二次审核,请将表格附加到此E2E,并通过一封私人E2E消息发送您的示意图。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

    • 我不知道如何使用专用E2E消息向您发送我的原理图。  

      

    • 关于控制信号:数据,CLK,CTL1–CTL6,GPO1–GPO4,IRQB。

     

    根据数据表中建议的工作条件,这些信号可工作至3.3V。

    根据检查列表,我需要将这些信号连接到1.8V逻辑。

     

    我可以将这些信号连接到3.3V逻辑吗?

     

    • 我找到了CSD8.735万Q5D外部FET的替代品:  SiZF300DT,SiZF360DT  

    您如何看待这些设备?

     

    此致,

    莫希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我已发送请求以启用Private E2E消息选项,以便您可以共享原理图。 如果您尚未收到,请告诉我。关于上面列出的数字IOS的上拉电源, 建议的电压范围最高可达3.3V (MAX),我们建议使用1.8V电源,这是您在数字参数测试条件下可以找到的。

    </s>6508.61万 401.7029万401.7029万
    • 我找到了CSD8.735万Q5D外部FET的替代品:  SiZF300DT,SiZF360DT  

    您如何看待这些设备?

    [/引述]

    我不熟悉这些FET,但如果它们的性能与我们在数据表中推荐的FET相当或更好,那么您可以使用这些FET运行原型评估。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     我通过私人信息向您发送了PMIC原理图。 请查看。

     

    • 关于原理图检查清单文件。

    在ILIM1引脚中,我看到了以下内容

    “可以使用数据表中包含的Ilim电阻方程或本工作簿中“控制器计算器”工作表中包含的计算器来计算电阻值。”

     

    我没有找到"控制器计算器"表。 抱歉。

     

    • 关于FBVOUT1pin

    “连接BUCK1输出电容器的正极端子。 如果需要,可以在原型板上添加0 Ω 电阻器或RC滤波器。”

     请您添加更多有关RC滤波器的信息吗?

    • 是否有任何方法可以使用TPS6.5086万x评估模块检查我的电源序列设计? (在OTP中不燃烧)

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    只想确认您的示意图已收到! 我们的带宽目前非常有限,大约需要7个工作日才能提供反馈。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

    关于示意图清单文件中的FBVOUT1pin

    “连接BUCK1输出电容器的正极端子。 如果需要,可以在原型板上添加0 Ω 电阻器或RC滤波器。”

     请您添加更多有关RC滤波器的信息吗?

     

    • 关于"Ilim Calculator"(Ilim计算器)工作表。

    是否可以使用“SLVA735_TPS6.5094万x原理图清单,布局清单和Ilim Calculator.xlsx文件?

    此Ilim计算器是否支持用于Ilim的TPS6508.61万RSKT数据表中的相同方程?

      

    • 是否可以使用BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM检查我的电源序列设计?

     

    BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM可以执行哪些测试?

    TPS6.5086万x评估模块可以执行哪些测试?

     

    如果我想使用TPS6.5086万x评估模块检查电源序列设计。

    是否可以使用BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM在TPS6.5086万x评估模块中的PMIC中刻录第二个OTP?

      

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    以下是对您的问题的回答:

    请6508.61万请添加402.1695万添加有关402.1695万有关RC滤波器的更多信息吗?

    我们在原理图清单中提到的反馈引脚上的RC滤波器是可选的,可以添加到原型板中。 它基本上是一 个RC缓冲器电路,用于过滤高频噪声,以帮助 减少原型调试期间的开关峰值和振铃。 我们的EVM中也包含此选项,但组件未填充。


    此6508.61万此Ilim402.1695万Ilim计算402.1695万计算器是否支持Ilim 6508.61万KT RSlim数据表中的相同方程?[/quote

    是的。 这是正确的。 这些方程式也可在设计指南 TPS6.5086万x设计指南中找到


    我6508.61万我可以402.1695万可以使用402.1695万使用BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM检查我的电源序列设计吗?

    是的! 如果您正在执行自定义OTP配置,则在构建原型板之前,必须使用编程BoosterPack (BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM用户指南)和OTP生成器来验证OTP设置。 您使用此PMIC为哪个SoC供电? 请注意,要获得具有自定义OTP配置的生产材料,我们的客户需要与经认可的TI分销商(如 Arrow)合作以获得编程服务。  


    </s>6508.61万 402.1695万402.1695万

    BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM可以执行哪些测试?

    TPS6.5086万x评估模块可以执行哪些测试?

    [/引述]

    BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM主要用于对OTP存储器进行编程并检查 输出电压设置,通电/断电顺序等。此板在 插座中具有IC,因此插座引入的附加寄生虫使得此板不适合 验证PMIC性能。  

    TPS65.086万EVM-116 可用于评估和测试PMIC的特性,操作和性能,因为它更接近实际应用,IC采用更优化的布局焊接,外部组件更靠近PMIC。 EVM上的PMIC外部组件可以替换以评估特定的使用案例。   


    </s>6508.61万 402.1695万402.1695万

    如果我想使用TPS6.5086万x评估模块检查电源序列设计。

    是否可以使用BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM在TPS6.5086万x评估模块中的PMIC中刻录第二个OTP?

    [/引述]

    编程增强器组件通常附带一个TPS6508.61万 PMIC,它具有两个“空白”OTP存储器,客户可以在将器件焊接到原型板之前对其进行编程并满足特定的功率/顺序(和其他)要求。   

    谢谢!

    Brenda

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

    • 关于您的问题:

    “您使用此PMIC支持哪种SoC?”

    这是Microchip Soc.

     

    • 如果我想使用TPS6.5086万x评估模块检查电源序列设计。

    该主板是否包括只刻录第一个OTP的PMIC设备?

    如果答案为是,我是否可以使用BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM在TPS6.5086万x评估模块的PMIC中刻录第二个OTP?

    我将从BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM将所有控件I2C,CTL4和IRQB连接至7V。

    目的是检查TPS6.5086万x评估模块上的配置。

     

    • TPS6.5086万x评估模块包括二极管,肖特基(D7,D8)。

    这些二极管的用途是什么?

    我是否需要将这些二极管添加到我的设计中?

      

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我们正在经历针对此PMIC的大量客户支持。 我们将浏览上述消息中的信息,并在接下来的两个工作日内提供更新。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我们有专用于对OTP进行编程的BoosterPack,并且在插座内随附一个TPS6508.61万 (用户可编程版本)。 如果需要(仅适用于原型),您还可以在EVM上预编程的PMIC中刻录第二个OTP。 请阅读EVM用户指南,该指南将从第1页底部开始解释EVM的局限性。

    关于D7和D8的问题,您的设计不需要这些问题。 如果我们需要在CTL4上应用7V以进入编程模式,在IRQB上应用7V以刻录OTP,则EVM中很可能包含这些电压以保护1.8V上拉电源。

    James Steenbock正在审核您的示意图,他是我的团队成员之一,也在积极参与此PMIC的工作。 他将在当天结束前收到我们的反馈。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    我已经查看了TPS6508.61万和外部无源组件的原理图。

    这是我的反馈:

    •   BUCK1,Buck2和BUCK6的输出端有许多电容器,但只要您使用 数据表的6.2 .1.2 .1.2 部分中的方程式来计算所需的电容量,就应该没问题。
    • Bucks 1,2和6 各有一个连接 到FBVOUTx引脚的电阻分压器。 只有BUCK1支持此配置,并且在“EXT FB”模式下运行以生成5V输出时,BUCK1只应有一个电阻分配器。 我注意到R182。 R183和R184标有"NS"。 如果这表示不会填充组件,则您的设计应该可以。 下图中的蓝色圆圈标记了我正在参考的电阻分压器配置。
    • 对于FBGND2引脚(引脚1),我注意到您的线路连接到输出电容器的正极端子。 此引脚应连接 至输出电容器的负极端子。 在这种情况下,这将是GND节点。 下图中的红色圆圈 显示了我在Buck2上参考的连接。



    • 在布局中使用FBGND2进行FBVOUT2路由的区别
    • 如果GPO1,GPO2和GPO3没有上拉电阻,则需要在OTP设置中将它们配置为"下拉"。 我不确定他们是否在原理图中未显示的地方有上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢James的评论!

     

    • 关于 BUCK1,Buck2和BUCK6输出的电容器。我同意您的观点,即有许多电容器,但我使用了6.2。1.2 –1.2 公式7,8,9,10部分。公式8似乎是最坏的情况。

    例如,方程式8 - Buck2 (0.82V–9.5A最大电流- Dreated x2 = 19A)

    输出电压= 0.82V

    Iran (最大值)=19A

    L= 0.15uH

    Vover = 3 % of 0.82 = 0.0246

    根据公式8 -> Cout > 2700uF

    这个数字看起来很高。

    你怎么看?

    • 关于 连接到FBVOUT1,2,6的电阻分压器。

    Bucks 1,2和6 各有一个连接 到FBVOUTx引脚的电阻分压器。

    如果只有BUCK1支持此配置(“EXT FB”模式),为什么TPS65.086万评估模块支持 降压2.6上的电阻分压器?

    请您添加有关"EXT FB"模式的更多信息吗?

      

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brenda!

     

    • 关于TPS65.086万评估模块。

    BUCK1电压为1.05 V (步长-10mV)

    如果我想将其更改为2.5V (步长为-25mV)

     

    我可以这样做吗? 如果答案为否,请解释我们是否有编程寄存器,在对OTP进行编程后,I2C无法更改。

     

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    更改步长将需要使用OTP生成器对空白OTP库进行编程。 此信息也可在数据表中找到(请参阅下面的捕获中突出显示的信息)。 James将回答你在上一封邮件中提出的其他问题。  

      

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    • 只要您使用了Section 6.2  .1.2 .1.2 中的这些方程式,就可以了。 可以进一步测试设计,必要时可根据原型结果更改电容,但如果您的选择有效,则无需更改。
    • 外部FB指"外部反馈"。 此配置仅适用于数据表第4.7 节中所示的BUCK1。 参数VFB_EXT_BUCK1仅用于与BUCK1相关的情况。 我在TPS65.086万EVM原理图上看到,所有三个降压控制器的反馈线路上都有标有“DNP”的电阻,但只有BUCK1在设置为使用外部反馈控制时才会利用此空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我要使用GPO1,2,3,配置为推拉。

    -这些输出的音量最大值和VOH最小值是多少?

    -这些输出是否使用LDO3V3 LDO?

    如果我将使用GPO1,2,3作为配置来打开漏极。

    -是否可以将1.8V上拉或3.3V上拉连接到这些引脚?

    谢谢!

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    • 根据  数据表的章节4.13 ,GPOx引脚的最大音量值为0.4V ,但没有建立VOH。 如果GPOx引脚配置为推挽式,它们将被驱动至内部的正确电压。 即使GPOx引脚设置为推拉,您仍可以访问LDO3P3输出,而不会影响其操作。

    • 如果您决定在漏极开路配置中使用GPOx引脚,则可以将LDO3P3输出用作上拉源,而不会出现问题。 请注意,这些引脚的绝对最大电压额定值为3.6V,如  数据表的4.1 部分所示(GPO4在OTP编程过程中可以使用7V)。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

    在GPO1,2,3的情况下,配置为推拉。

    -这些输出是否使用LDO3V3 LDO (3.3V)–'1'--> 3.3V?

     

    如果我将使用GPO1,2,3作为配置来打开漏极。

    -是否可以将1.8V上拉电压连接到这些引脚(配置为1.8V的LDO1A将连接到这些上拉电压)?

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    1) GPOx输出在推拉模式下使用LDO3P3。 此信息实际上来自 TPS6508.61万非易失性存储器编程指南 的第4.1 5节。

    此外,我还应该说明 ,GPO4没有推拉选项,只能打开排水口。 对于GPO1-3,内部3.3V LDO将在推挽模式下驱动“高”信号。

    2)您可以使用来自LDOA1的1.8V电压作为上拉电源,没有问题。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

    我想使用将连接到上拉的LDOA1的1.8V电压。

    此上拉将连接至CTL1以启用PMIC中的所有调节器。

    您认为该案例有任何问题吗?

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    只要您可以确保在vsys,V5ANA,LDO5P0,LDO3P3和LDOA1都稳定之前不启用CTL1,则LDOA1与CTL1之间的连接应该正常。 如果在电源电压稳定之前启用稳压器,则可能发生电源故障。  

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

    我拥有BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM,并且想要为我拥有的以下PMIC器件编程第二个OTP库:

    TPS650.8641万RSKT

    TPS6508.647万RSKT

     

    我的动机是使用目前可用的上述器件检查TPS6508.61万RSKT的设计。

    我只有一个TPS6508.61万RSKT芯片。

    我是否需要用于TPS6508.6641万RSKT和TPS6508.647万RSKT设备或特殊.json和.js文件的特殊驱动程序?

    请将所有信息发送给我。

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    为了进行原型设计,您应该能够为TPS65.0861万PMIC使用TPS65.0861万 编程模板   。   创建新项目时,只需从“选择设备”下拉菜单中选择“TPS65.0861万”选项。 如果您已经为 TPS65.0861万编程设置了BOOSTXL,则不需要其它文件。  我将重新链接编程指南,以便在万一时轻松访问,但如果您已经使用过GUI,则应该拥有您所需的一切。

    TPS6508.61万非易失性存储器编程指南

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

    如果我要在 TPS6508.61万RSKT中对两个OTP存储组进行编程。

    如何在OPT bank0和OTP bank1中选择版本?

    我能否仅使用我编程的最后版本(OTP库)?

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    一旦您对第二个OTP库(bank1)进行编程并烧毁,您将无法恢复到第一个银行(bank0)。 指定OTP路径的位将被刻录为“1”以表示路1 OTP路径,一旦刻录该位,就无法反转该位。 您仍可以在设备通电后加载bank0 OTP设置,但默认的通电顺序将始终跟随第二个OTP组在其烧录后。 作为附注,如果您立即对bank1编程而不编程bank0,您仍然被锁在bank0之外。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

     有关TPS6508.61万RSKT输出精度的几个问题:

    关于Buck1,2,6输出精度。 根据数据表pg10,输出精度为±Ω 2.0 %。所有精度包括反馈精度的导轨是多少?

    关于Buck3,4,5输出精度。 根据数据表PG11,输出精度为±Ω 2.5 %。所有精度包括反馈精度的导轨是什么?

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    BUCK1,2和6 (包括纹波)的总体准确度范围是-30mV到40mV,但这是唯一的附加精度限定符。

    数据表中的规格包括我们目前拥有的所有相关精确度信息。 似乎没有关于反馈准确性的文档。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

    我熟悉数据表第10,11页中的所有数字。

    根据以下使用案例,您是否可以选择计算/模拟轨道整体精度?

    Buck2– 0.82V@9.51A 最大电流(峰值)–公差+/- 2.5 %

    BUCK5– 0.82V@1.1A 最大电流(峰值)–容差+/- 2.5 %

    BUCK4– 0.95V@0.83A 最大电流(峰值)–容差+/- 2.5 %

    BUCK3– 1.8V@0.17A 最大电流(峰值)–容差+/- 2.5 %

    BUCK6–1.2V@12A最大电流(峰值)–容差+/- 4 %

     

    我是否可以计算这些滑轨的整体精度?

    如果Buck1,2,6配置为强制PWM或自动模式,则是否所有精度都发生变化?

    如何提高整体精度并支持2.5 % 精度?

    在计算整体准确度时,是否需要根据数据表仅考虑总输出电压精确度? (例如,反馈准确性)

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    要测试TPS650.61万,我建议使用评估模块 TPS65.086万EVM-116

    该主板可用于测试芯片功能并根据  我们推荐的规格收集精确度数据。 电压轨输出可在操作期间进行调整以满足您的需求,但任何超出我们测试条件范围的输出电压都可能与数据表规格有所偏差。

    无论强制PWM或自动模式如何,准确度信息都保持不变,但+/- 2 % 精确度额定值的测试条件仅延伸至降压1,2和6的100mA下限。 低于该点的其他精度信息将需要使用EVM进行额外的测试。 降压3,4和5的精确度也受电流和电压测试条件的影响。  否则,强制PWM和自动模式之间的精度不应存在显著差异。  

    如果负载电流约为10mA ,则在计算中应考虑总输出电压准确度,以匹配我们的测试条件。

    遵循 TPS6.5086万x原理图和布局核对表中推荐的原理图和布局建议 是确保正常性能的良好起点。 通过上面链接的EVM,可以手动进一步优化准确性或其他指标。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,

     

    我们将在 TPS65.086万EVM-116上执行所有准确度测试

    根据我们的用例,您是否有任何选项来计算/模拟轨道的整体准确度?

    我之所以问这个问题是因为这一过程导致了设备之间的差异。

    我担心,我们只能在批量生产中而不是在TI EVM上了解真正的轨道整体准确度。

    在计算/模拟或原型阶段,是否有任何选项可用于了解导轨的整体精度?

    根据TI的经验,在您对我们的电源轨有要求之后,您认为整体精度是否可以支持+/-TI 2.5 % 的精度?

     

    此致,

    莫希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    除了 数据表中显示的内容外,我们没有任何其他计算或模拟以确保准确性。 所有TPS65.0861万部件均在生产中经过测试,符合技术规格要求,因此无需进行其它额外的精确度测量。  

    只要您的电源导轨处于正确的操作范围内,导轨的精度就应该与我们的报告相符。 即使工艺不同,这些设备也不应偏离规格以及适当的外部组件和工作条件。

    此致。

    詹姆斯