This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:次级软启动和CTL引脚电压

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097840/tps23753a-secondary-soft-start-and-ctl-pin-voltage

部件号:TPS2.3753万A

您好,Expert,

我有疑问。

1.我有一个关于电阻器和电容器值辅助软启动的问题,该问题是基于用户指南“用于TPS2.3753万A的TPS2.3753万AEVM-001评估模块(修订版 a)"。

  如果输入电压瞬时出现DIP情况,软启动功能将不起作用。

  在这种情况下,您是否有一些指南和解决方案?

  EX,R13,C14可以从xxx切换至xxx。或添加电路或新参考原理图。

  

2.如果将电阻器2kohm添加到U1的3引脚和4引脚之间,是否正常? 或者是否有任何问题?

  如果这样做,将为  TPS2.3753万A的CTL引脚提供2.5V电源。

  TPS2.3753万A的CTL引脚输入电压范围是多少?

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:  

    1.辅助侧软启动电路有助于控制输出电压的斜坡速率。 较大的电容器会减慢接通时间,从而实现更平稳的转换。 较小的电容器可以更快地打开,但会导致输出电压过冲。 此处的典型范围是1uF - 10uF。  

    调节电阻器会产生相同的影响,但我们通常会调节电容器。  

    2.这会影响薪酬,我不知道这是否比简单地优化目前的反馈更好。 CTL引脚的建议电压应保持在Vb以下,电压应为~5V。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)