This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9401万:每个通道上的LED驱动器电压降

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097971/tlc59401-led-driver-voltage-drop-on-each-channel

部件号:TLC5.9401万
主题中讨论的其他部件: TLC5940

尊敬的先生/女士:

我正在设计一个中等功率LED固定装置,其TLC59系列芯片的电流设置为每个通道最大120mA。

我有蓝色和红色LED,分别要求2.8V和2.2V的电压。

我需要使用3.3V电源操作这些LED,并将电源直接连接到LED,以最大限度地减少损耗。 电源可调节10 % (最高3.6V)。

TLC5.9401万和TLC5940 (我正在使用它进行测试)所需的电压余量似乎高于蓝色LED的可用电压余量。

我一直在搜索这些论坛和在线论坛,以找到有关LED上的压降与电流的芯片操作的充分说明,它似乎包含在数据表中,但对未启动的人来说并不明显。

在第一种情况下,您能否确认以下输出电流与输出电压的图引用了驱动器每个通道上的输出电压降(这来自TLC5940数据表的第9页)?

如果我的理解是正确的,我不能使用此3.3V电源为蓝色LED获得120mA。

因此,我的下一个问题是我可以在图上的任何位置安全操作吗?

即,如果我将电源设置为3.6V,以便为蓝色LED提供0.8V的余量,那么该设备是否可以安全地工作,如下所示,仅提供95mA?

如果我误解了这一点,能否解释一下我可以在哪里找到此驱动器的压降要求?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    是的,您的答案是正确的,您显示的图解是指输出引脚上的压降。

    如果膝部电压不符合要求,输出通道将在线性区域工作,但不能在饱和区域工作。 因此,无论压 降如何,它们都无法提供恒定电流,这意味着您可以将输出视为电阻器,电流将受VLED变化的影响。 而且电流也无法达到设置值。

    从可靠性角度来看,只要输出通道上的压降未超过最大额定值(TLC5.9401万为18V),该设备就应该是安全的。