This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万PEVM:LMR1.603万PEVM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090833/lmr16030pevm-lmr16030pevm

部件号:LMR1.603万PEVM
主题中讨论的其他部件:LMR1.603万

您好,

我们正在为此项目使用LMR1.603万PDDA -简单切换台的LED灯开发72W恒定电压24VDC电源,原型正在测试和验证阶段。 在高达2.5A的负载电流下,一切都正常工作 ,但在这一点之上,我们正面临着问题,因为在满负载电流下会产生大量热量。 随附测试报告供您参考,请告知我们您对此问题的意见以及如何解决此问题。  

产品详细信息

72W恒定电压24VDC电源,用于通用阳极RGBW LED带灯:-

 

产品规格

 

直流 输入电压

37 –57 VDC

直流输出电压

24V直流

最大负载

72瓦

输出电流满载

3 A

效率

> 90 %

IP等级

IP66

大约 尺寸(宽度,长度,高度)

 60.9 mm ,360 mm ,35.6 mm

工作温度

 –40°C至+85°C  

 

 

DC-DC转换器IC详细信息

 

LMR1.603万PDDA -具有 μA IQ的Simple SWITCHERRegistered60V 3A降压转换器

工作频率:550 KHz

 

效率数据

 

时间

负载电流

输出电压

输出功率

输入电压

I/P电流

I/P电源

 效率

14时33分

2.968 A

23.878 VDC

70.86.9904万

56.83 VDC

1.392 A

79.1.0736万

89.5869.9165万

14时35分

3.002 A

23.878 VDC

71.68.1756万

56.83 VDC

1.401 A

79.6.1883万

90.311.5971万

14时41分

3.044 A

23.878 VDC

72.68.4632万

56.83 VDC

1.42 A

80.6986

90.692.6019万

14时51分

3.053 A

23.878 VDC

72.89.9534万

56.83 VDC

1.426 A

81.0.3958万

89.9554.6867万


散热数据

负载电流:3.053 A

输出电压:23.878 VDC

输入电压:56.83 VDC

 

开始时间

测试条件

MOS。 温度

感应电阻器

MCU

电感器

(L4)

电感器
(I/P平面)

D1

C16.

C44.

LMR1.603万

LMR1.603万  
(热平面)

14时36分

打开盖板/盖子

48,48,48,45,38

56,54,53,51,40

50岁

90

76.

54.

61.

66

82.

99

14时50分

打开盖板/盖子

63,61,61,60,40.

69,68,67,64,44

62.

95

84.

62.

65

74.

90

102.

14时58分

关闭盖/盖子

69,68,67,66,52

71,71,69,68,53

70

101.

102.

 

 

 

102.

118

 

测试结果–不满意

备注

  1. 一切都很好,高达2.7A负载电流,温度也低于65度
  2. 在3A满负荷情况下,温度可在3分钟内达到82度
  3. 如果我们合上装置盖,则24 V会开始跳闸
  4. 由于SMD电感器侧产生的热量,LMR1.603万似乎正在重新启动

 

 

原理图是根据TI工作台在线工具准备的。 所有相关部件均按照参考原理图使用

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,一些建议:

    1尝试将频率从550K降至300K,由于高侧负荷较大,LMR1.603万在高输入电压和高输入输出电压下会产生更多热量,这是由于内部MOSFET的开关和传导损耗所致。

    2.它看起来电感器也很热,请选择低电阻指示器,并控制低于IO 40 % 的纹波,即1.2A。  

    请注意,当您降低频率时,您需要增加电感以保持40 % 波纹。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的响应,我们已将工作频率降低到350kHz,并发现结果良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    在将LMR1.603万的切换频率降低 到350K后,发现结果有所改善。 现在 ,至少设备未进入热关闭状态, LMR1.603万的温度也未超过90度。  另一个问题是输出电容器C21和C22 (总电容= 200uF)过热,温度达到110-112度。  请注意 ,我们的应用正在从 24VDC驱动MOSFET (BUK9832-55A/CUX)。  

    我已经按照TI工作台的建议使用较高的电感器(68uH)进行了检查,但没有发现任何明显的差异。

    以下是测试结果供您参考:-  

    ID:30.8826万---新型SMD电感器--68uH
    时间 3时45分 04:00 04:20 05时40分  
    LMR1.603万PDDA 40. 80 83. 83.  
    直流-直流平面 40. 85. 95 92.  
    L4( I/P,O/P,主体) 40. 89 95-83-92 102-89-95  
    MOS_1. 40. 65 67 73.  
    C21. 40. 100 103. 107.  
    箱体温度       62.  
               
      LMR1.603万PDDA 350kHz  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原因是纹波电流增加,超出电容器的RMS电流额定值。

    以下是我的建议:

    1.并联低ESR陶瓷罩,其值约为10uF-22uF,这将很有帮助

    2.选择低ESR散装电容器或高波纹额定值电容器

    3.选择高电感扼流圈。

     解决方案1将是最简单的方法,但需要更换PCB。

    谢谢