This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121RUXR - VCOMP模式电阻器配置

Guru**** 2810835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096384/tps2121-tps2121ruxr---vcomp-mode-resistor-configuration

部件号:TPS2121

大家好,

 

在我们的应用中,IN1和IN2引脚分别具有4.8V和5V电源。  (即,VCC_5V0_USB处的电压为4.8V,CHG_5V0为5.01v)

我们为5V和4.2V切换设计了以下电路。由于输入引脚上有5V和4.8V,因此下面的配置不工作,切换也没有发生。我们的理解是否正确?  

因此,我们进行 了以下更改以采用VCOMP模式。建议使用相同的电压比较器开关。

R51和R45 -已卸下(DNP)  

R48和R55 -替换为0欧姆电阻器(至PR1和CP2接地短路)

 

OV1和OV2上的电压分别为1.404v和1.46v。    

 

即使在上述更改之后,切换也没有发生,我们也没有在输出端接收到电压。 请在此帮助我们 实现最佳分压器值并获得输出电压。 (如上所述,IN1和IN2上的输入电压分别为4.8V和5V)  

 

注:D55和R235为DNP。 因此,请忽略相应的网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nandha:

    您能否解释一下您是如何运行测试的,并提供PR1,in2,ST和Vout的示波器快照?  

    在原始配置中,当IN1低于3.625V时,设备应切换。 要确认您说的是,一旦IN1降至3.625V以下,输出就会下降,并且设备从不切换到in2?  

    对于第二种配置,设备应在100US范围内自动切换至最高输入。 如果输出在一个输入信号下降后下降,可能是由于电源摆动,但我需要查看上面提到的示波器镜头来确认。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin  

    装配示意图的SC,如下所示,

    请参阅  以下链接中OV1,OV2,INT1,in2引脚的示波器记录  

    https://drive.google.com/drive/folders/1ULNtvtrbDrKVi07vIsagf7Z2yOL5b6Mx?usp=sharing

    PR1,CP2和ST连接到系统接地端。 (XCOMP模式)

    万用表读数如下:

    根据我们的理解,我们需要在上述配置的输出端获得INT1。  请检查并分享您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nandha:

    CP2和PR1接地后,设备将通过最高输入电压。 您将OV引脚设置为低于输入的电压,因此它们不会传递任何一个输入,除非IN1上的电压低于(无效电压) 2.12V,IN2上的电压为3.62V。 您需要配置OV电阻分频器,使其高于您想要传递到输出的值。

    例如:

    如果您要在发生5.4V或更大过压事件时切换至另一电源,则需要将电阻分压器设置为(如果仍要使用15kΩ Ω 作为R50/R44) 15KΩ Ω 和(R47/R52) 3.66kΩ Ω。 这将使OV引脚在5.4V左右看到~1.06V并将切换。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin

     为了在OV1上达到<2.12v,我们在R47上填充了10kohm。 (在我们的应用中,我们需要IN1作为主输出,并且只要IN1不可用,我们就需要输出端的IN2)  

    请参阅以下组装示意图。  

    我们尝试了2种不同的迭代,此处迭代1是D17,迭代2是D17。 请参阅下表,了解 两次迭代的读数。

    MUX未同时打开两个迭代,请检查并分享您的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandha,

    我认为这里有一个误解。 当我提到2.12V时,我说IN1需要低于2.12V才能传递到输出,而不是OV1。 OV1必须低于1.06V,设备才能通过IN1。 每当OVx引脚高于1.06V INX时,将禁用该引脚。 由于两个OVx引脚都高于1.06V,因此不会传递任何输入。 您必须选择一个将OVx设置为1.06V以下的电阻分压器,该分压器仅在 过压事件期间才会升至1.06V

    此致,

    Kalin Burnside