This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098177/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM

您好,

我的仪表以前响应正确。 我也检查了电压读数。 现在我正在尝试关机模式,但我无法。 现在我的仪表也不能给出电压读数。 如何交叉验证bq2.7742万 EVM上的IC是否工作正常。 我检查了电流,它提供400uA电流,不会进入关闭模式。

谢谢!

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    仪表在关闭模式下不会响应。 连接充电器以唤醒它,以便它可以进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    我尝试将电池连接到pack+和pack-。过了一段时间后,我将其取出,这样仪表可能会被唤醒。 我认为仪表未处于关闭模式。 因为,我得到的是400uA,这不是断路电流范围。 如果我错了,请纠正我。 我通过连接单元+和单元-来检查VREG25引脚。 我的电压为0.4V。 还可以吧。 或者在打开电源时应为2.5V。

    提前感谢!

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    未关闭时,VREG25将为2.5V。 请注意,电池应连接在cell+和cell-之间,充电器应连接到Pack+和Pack-。 通常不会移除电池连接。