Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5156-Q1 在“线程:LM5122”中讨论的其他部件
您好,
请帮助审核以下升压转换器设计。
- 输入:9V直流- 12.6VDC
- 输出:24V直流(最大 12安培)
- 切换频率:440kHz


谢谢
Rishi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
您好,
请帮助审核以下升压转换器设计。


谢谢
Rishi
您好,
感谢您与我们联系。 对于异步控制器,输出功率听起来很高,并且由于高负载电流,损耗可能会很高。 您是否会考虑使用同步升压控制器(例如LM5122或LM5123)来获得更好的性能? 一般情况下,建议不要将二极管并联放置(除非它们位于同一封装中),因为正向电压会随着温度的升高而降低。
在这种情况下,PCB的热管理也可能具有挑战性,因为系统中的电流将相当高。 请告诉我您的想法,我期待您的意见。
此致,
EM