This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:在高级模式下(具有允许的自依赖性),当输入Mon信号出现故障时,电源定序器不会循环输出EN信号

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095983/ucd9081-in-advanced-mode-with-allowed-self-dependencies-the-power-sequencer-doesn-t-cycle-output-en-signals-when-a-fault-is-present-on-input-mon-signals

部件号:UCD9081

UCD9081 8通道功率序列发生器上的信号连接:
为了简单起见,我只提供4个存在问题的信号。

输入监控引脚上有四个电源良好信号和4个输出启用信号。
它们在UCD9081上按以下顺序连接:

输入-导轨编号-输出-父级导轨
===================================
MON4 -滑轨4 - EN4   (父滑轨为4)
MON5 -滑轨5 - EN5   (父滑轨为5)
MON6 -滑轨6 - EN6   (父滑轨为6)
MON7 -滑轨7 - EN7   (父滑轨为7)

MON4,5,6和7是来自4个电源轨的电源正常信号。
EN#信号在MON#信号后延迟10毫秒。

设置:
1)设置UCD9081 EVM GUI :高级模式,允许自依赖性。
2)警报处理: 序列
3)父级滑轨设置:
输出EN#引用相同的输入轨MON#。

EN4 (母轨为4)
EN5 (父级滑轨为5)
EN6 (母轨为6)
EN7 (母轨为7)

问题:
当在MON4,5,6或7输入中的任何一个上模拟故障时,功率定序器不会对输出信号EN4,5,6和7进行排序。

注意:
如果未使用具有自依赖性的高级模式,则当Mon 4,5,6或7输入出现故障时,将对EN 4,5,6和7进行排序。
但在这种情况下,问题是依赖性现在不同,不可取,时间也不同:

现在,依赖关系如下所示:

EN4 (母轨为3)
EN5 (母轨为4)
EN6 (母轨为5)
EN7 (母轨为6)

为什么在使用高级模式和 允许的自依赖性时,在输入Mon信号出现故障后,此应用中的电源序列发生器不对EN4,5,6和7信号进行排序(切换为“关闭-打开”)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请共享您的配置文件,以便我们可以更好地帮助您查看。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    由于项目的机密性,我们需要切换到电子邮件。
    请给我发送电子邮件。
    我将向您发送配置文件的详细信息。

    谢谢!
    =========

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请请求友谊,以便您可以离线共享文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "允许自依赖性"选项是假的,它不会更改设备的任何行为,只是一个没有实际操作的标志

    我很惊讶您观察 到不同的行为  

    根据您的设置,以下是打开EN4和EN7的正确顺序。它们还应根据顺序重新排序。  

    EN4 (母轨为3)
    EN5 (母轨为4)
    EN6 (母轨为5)
    EN7 (母轨为6)

     

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到您对私人消息的回复。 如果将滑轨作为其ONW依赖项。发生故障后,您必须确保Mon信号恢复正常。 例如,如果在导轨4上发生UV故障,而导轨4是自依赖性的,那么您是否从UV故障中恢复了导轨4? 导轨上的电压是否为4?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mon输入上的电源良好信号和ENABLED输出信号EN的连接方式使我们需要启用自依赖性以获得正确的依赖性和定时。


    EN4 (母轨为4)
    EN5 (父级滑轨为5)
    EN6 (母轨为6)
    EN7 (母轨为7)

    在使用自依赖性测试高级选项时,计时是正确的,但存在一个问题,即当Mon输入上存在故障时,UCD9081功率序列发生器不会重新排序。

    每个监视器输入Mon 4,5,6 (这些是电源正常信号)都连接到单独的电阻分压器的中间点。

    通过手动将电阻分压器中的底部电阻器桥接到GND来模拟Mon输入上的故障。

    模拟故障时,EN输出将关闭,因此电源导轨将被禁用。

    排除故障后,EN信号保持关闭,导轨未打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在UCD9081 EVM上进行了测试,但未能看到重定队列的问题。  

    我的测试非常简单,我让轨道4成为唯一的自依赖性轨道。

    滑轨1-3仅取决于时间  

    铁路5->Rail6->Rail7->Rail 8.

    当为EVM通电时,滑轨1-3按预期打开,但滑轨4-8不是原因是Mon 4-8的输入未就绪,我向MON4引脚应用了外部电压,滑轨4根据顺序打开。  

    接下来,我将MON4短接至GND以生成UV故障。

     一旦我松开短路,只要再次向MON4引脚施加外部电压,导轨4-8就会打开。

    e2e.ti.com/.../UCD9081-_2D00_-GUI-config-_2D00_-with-Self-Depedencies-_2D00_-May-2nd-TI.par

    因此,请仔细检查故障排除后,PIN上的电压是否恢复正常。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一封邮件中发现了一个错误。

    以下是故障期间的行为。

    *** 通过手动将电阻分压器中的底部电阻器桥接到GND来模拟Mon输入上的故障。

    模拟故障时,EN输出将关闭,因此电源导轨将被禁用。

    排除故障后,EN信号保持关闭,导轨未打开。   ***

    我将尝试另一项测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以看到问题出在哪里。

    故障排除后,EN将保持低电平,直到相应的Mon具有正确的电压,因为它是自依赖性的。  

    我很好奇为什么您的系统需要自依赖性。  

    此致

    Yihe