This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.3606万-Q1:LM7.3606万-Q1R关于光风暴耐受性的信息

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098416/lm73606-q1-lm73606-q1r-information-on-light-storm-withstand

部件号:LM7.3606万-Q1
主题中讨论的其他部件: LM7.6003万-Q1LMR3.6006万LM7.6003万

 LM7.3606万-Q1有关光风暴耐受的信息。

  LM3.6006万在   50µs上使用,但在绝对值上,闪电残留电压超过40V。我们预计电压为50-60V峰值(8/m ²)。

请您帮忙分析一下。

注释:LM7.6003万-Q1 - 60V 3.5A/2.5A同步电压调节器,但无库存

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只要您的峰值电压低于稳压器的绝对最大额定值,就应该是安全的。

    如果您的最大峰值电压为60V,则绝对最大额定值为60V或更高的设备可以正常工作。

    LM7.6003万的绝对额定值为65V,而LMR3.6006万的额定值为66V。  两个设备都可以进行峰值处理

    电压为60V。

    谢谢