This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.5614万EVM-021:bq7.96万 SPI示例1.0

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098126/bq75614evm-021-bq79600-spi-example-1-0

部件号:BQ7.5614万EVM-021
主题中讨论的其他部件:TMS570.1224万HALCOGENTMS570LS1224

QJ Wang告诉我们,BMS团队可以帮助我们完成此任务。

我们正在通过集成TMS570.1224万的BQ7.5614万EVM开发BMS 14节电池项目。

请您提供上述的示例代码吗?

此外,还赞赏有关如何与哈尔科根和CCS合作的基本指南。

此致,

Sanon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sanon:

    您是否有权访问我们的MySecure文件夹? 我们有BQ7x61x设备的示例代码。 如果没有,您可以在此处请求: 立即请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander,您好,我有安全资源,请帮助获取上述示例照片。

    非常感谢。

    Sanon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sanon:

    我没有看到任何具有您的姓名的TI.com帐户可以访问此文件夹,但如果您转到BQ7.96万_development文件夹,您可以找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以访问BQ7.5614万文件夹并获得示例2.0 代码,我是否必须再次申请此BQ7.96万才能获得上述代码,请提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanon,

    请向我提供您的电子邮件地址,我可以查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sanon.r@ilectric.co.th 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanon,

    我已授予您访问BQ7.96万_development文件夹的权限。 系统更新最多需要30分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander,非常感谢您的帮助,请指导我开始 使用此文件吗? 在过去几个月里,我尝试自己学习Hacogen,CCS,TMS1224和BQ7.5614万,但我 仍然需要一些基本指南来启动项目。 PS:我已经拥有BQ7.5614万EVM和TMS570LS1224开发套件。