This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.512万A:在纯电池模式下最大限度延长电池寿命

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098479/bq25120a-maximizing-battery-life-in-battery-only-mode

部件号:BQ2.512万A

大家好, 只是研究了在仅电池模式下最大电池寿命的选项- 它是否始终由电池UVLO值与直流-直流转换器输出电压进行设置。  如果是这种情况,直流-直流转换器可能会在100 % 占空比()下运行,因为设备在非常低的电流(即PFM模式)下运行。  您能否解释一下"最小停机时间"规范指的是什么?  我认为SYS输入只是一个输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajayt:  

    tOnMin是 切换时降压(SYS)处于高位的最短时间。 与tOffin相同,这是切换时降压(SYS)处于低电压状态的最短时间。 占空比(输出电压/输入电压)和切换频率将根据您调节的SYS输出电压而变化。 降压将在轻负载下使用PFM工作,以保持效率。  SYS是BQ2.512万A上集成降压的输出,您可以 将系统连接到此导轨(参见下面的应用图)。 仅使用电池模式batuvlo是指系统将基本关闭(断电)时。   

    此致,  

    Arelis G. Guerrero