This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 进入“Low Power Deep Sleep - sysconfig not toggling debug active option (低功耗深度睡眠- sysconfig未切换调试活动选项)

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098012/debugger-fails-when-entering-low-power-deep-sleep---sysconfig-not-toggling-debug-active-option

部件号:LAUNCHTXL-CC3235S
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

您好,

我正在就我的问题寻求帮助。 我已将sysconfig配置为允许在低功耗深度睡眠(LPDS)中进行调试,但生成的配置文件从未将keepDebugActiveDuringLPDS标记为true。 这总是错误的。

我也没有看到任何API调用来为我执行此操作,因此我陷入了困境。 每个人如何继续在LPDS中调试?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TechEE:

    我已将此主题分配给主题专家,并将很快为您提供答案。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 当设置了“启用策略”时,才能启用keepDebugActiveDuringLPDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完全合理的。 但是,启用策略将使调试器退出,尽管sysconfig中已选中该设置。 我认为这是正确的,因为它强制 MCU进入LPDS模式。 启用策略后,我无法查看它是否仍然为假。 这有点自相矛盾。

    我还缺少其他东西吗? 似乎我应该能够在 LPDS模式下控制“调试”,而不使用sysconfig生成的配置结构。

    感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅与同事核对,此功能不起作用。 因此,很遗憾,JTAG连接在LPDS期间无法维护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您确认。 有时,我感觉自己像一个TI QA工程师志愿者(开玩笑)。  我将使用我拥有的内容,如果可能,我希望添加这些内容。
    感谢您的帮助。