This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万A:与A和非A兼容的项目文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098347/ucd90160a-project-file-compatible-with-a-and-non-a

部件号:UCD9.016万A
主题中讨论的其他部件:UCD9.016万

尊敬的团队:

与SLVA908一样,从UCD9.016万设备生成的项目文件可以无缝导入到版本中。

9.016万A的项目文件是否 也可以无缝导入到非A版本?

最近,我们将解决方案从9.016万A更改为非A,但无法 通过GUI回读UCD9.016万。  

我们使用的上一个版本的主板工作正常,没有问题。

请与我们分享您的反馈。 谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9.016万A项目文件可能无法导入到非A设备。  

    您可以尝试使用此旧版本的GUI来查看其是否正常工作:

    Fusion GUI 7.5 1 [公开] 

    此致

    Yihe