This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.7578万Q3A:HBM ESD报告

Guru**** 2811645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098364/csd17578q3a-hbm-esd-report

部件号:CSD1.7578万Q3A
主题中讨论的其他部件: CSD1.7579万Q3A

您好,  

我想找到替代TPN8R903NL的解决方案,我找到 了CSD1.7578万Q3A这款MOSFET。  

我们想知道 CSD1.7578万Q3A是否能通过HBM ESD >2kV。  

如果没有,请问您的建议是什么?  

谢谢。  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack您好!

    感谢您向客户推广TI FET。 CSD1.7578万Q3A是我们推荐的TPN8R903NL交叉线。 TI的电阻较低:在VGS = 10V时,7.3 mΩ Ω 与8.9 mΩ Ω 最大值。 CSD1.7579万Q3A是成本更低,电阻更高(10.2 mΩ Ω)的替代产品。 CSD1.7578万Q3A通过600V CDM和2000V HBM测试。 CSD1.7579万Q3A通过350V CDM和2000V HBM。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:  

    感谢您的回复。  

    是否有针对CSD1.7578万Q3A的HBM ESD报告?  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    我将向您发送电子邮件回复并关闭此线程。

    谢谢!

    John