This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.4611万:如何在开始导电后关闭旁路二极管?

Guru**** 2513455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097873/sm74611-how-to-turn-bypass-diode-back-off-after-it-started-conducting

部件号:SM7.4611万

您好,  

我想知道是否有人可以为我提供一些有关组件的技术帮助:SM7.4611万 SMART bypasss二极管。  

我在一年前订购了大约300个产品,并且已经使用了一段时间,但是我一直在尝试实施一些新产品,但它没有达到预期效果。

我正在尝试实施一个系统,在太阳能电池组中通过电池来增加电流,当某个电池由于阴影而产生的能量较少时。 如果系统中没有旁路二极管,此系统工作正常,但我现在添加了它们,它不再工作。

这就提出了一个问题:二极管如何重新关闭? (开始实施后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tine,

      当阳极电压低于阴极电压时,SM7.4611万关闭内部FET。  

    在正常操作期间(当阳极>阴极时),内部FET 偶尔会关闭,并迫使电流流经FET的主体二极管。 二极管上的压降用于为充油泵电容器充电。 有关此操作的更多信息,请参阅数据表中的7.3 功能说明一节。