This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122无法启动问题

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094240/lm5122-question-for-lm5122-can-not-start-issue

部件号:LM5122

大家好,

我们的客户正在使用LM5122设计一个12V输入到48V/3A输出应用。 在测试过程中,我们发现了以下问题:

1.客户的UVLO电压设置约为8V,当输入电压高于8V UVLO阈值时,LM5122可以在48V/3A负载下正常工作。

2.当我们将输入电压降低到低于8V UVLO阈值时,LM5122停止切换,并且我们仍有输出负载(由于MOSFET的主体二极管,输出电压大约等于Vin)。 此时,当我们将输入电压调整为超过UVLO阈值时,LM5122将无法再次启动(工作至类似的Hiccup模式),我们必须关闭电源,然后再次打开输入电压。

您能否帮助建议此问题的可能原因?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky,

    感谢您使用E2E论坛,如果可能,请发送客户设计示意图以及COMP,VOUT,IOUT和SW的波形吗?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:

    发生这种情况的原因之一可能是由于重置引脚,当输入电压较低且输入电流较高时,OV保护将被激活,重置引脚将被拉下。 这可能导致设备进入您提到的打嗝模式。 通常有8秒的延迟,在此期间没有切换,然后它会再次重置。 也可能是由于UVLO引脚滞后所致。

    巴西,

    Haroon