您好,
我目前正在使用一个1MHz非强制部件进行原型设计,它为一个小型MCU供电,并通过低侧NMOS开关切换到USB负载。
MCU侦听PG引脚,如果接收到故障,将USB输出。 在启动时,USB在接通之前会有延迟,以便LMR3.6015万处于PFM模式(MCU最大值为几mA)。
LMR3.6015万具有典型的93 % PG点,因此为了遵守较低的USB边界,我将输出设置为4.85V标称值。 如果140us TPG的电压降至4.5V以下,PG将会点火。
规格
输入电压:10V,4.7uF X7R 50V + 1000uF电子50V
输出:4.85V,2x 22uF 0805 X5R 16V,220uF钽6.3V
电感器:Coilcraft XGL4030 5.6uH
观察到两个问题。
一个
USB设备的输出上应该只有10uH电容,但许多设备都违反了这一要求。 连接时,输出上的2x22uH 16V X5R的驰垂速度比LMR3.6015万保持的速度快得多,这可能会将4.85v降至一半或更低,从而重置MCU。 要解决此问题,已将220uF 1ohm钽添加到输出中。
两个
大多数USB设备工作正常,但iPhone 8有问题。 它的电压下降幅度不足以重置MCU,但负载仍然足够,LMR3.6015万无法在140uS超时范围内跟上。
解决
低mA效率并不是非常重要的。 移至强制LMR3.6015万部件是否会在从PFM切换到PWM时拧紧正时,并消除有问题的重置问题?