This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:堆栈配置问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098101/bq77915-stacked-configuration-question

部件号:BQ7.7915万

您好TI团队!

我有一个简单的问题,我想在谈到堆栈配置中的IC时,我使用两 个BQ7.7915万 IC,每个IC连接三个单元。 在数据表中,它表示将CCFG引脚直接连接到VSS,这是否意味着两个设备都连接到较低的设备GND,还是应将上部设备的CCFG引脚连接到单元3的较低侧。

此致,

Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Patryk,

    上方设备的CCFG引脚应连接到单元3的下侧。 在3单元配置中,CCFG引脚应连接到同一设备的VSS引脚。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,感谢Caleb与我澄清这一点。