This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.107万:总精度

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098324/tps61070-total-accuracy

部件号:TPS6.107万

您好,

你好。

我们的客户想知道 数据表中列出的3 % 的总准确度是否包括反馈电压(VFB)中的误差。

谢谢!

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Cedrick:

    TPS6.107万反馈电压容差为+- 1 %。 3 % 的总精度包括这一点。 谢谢。