请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.8951万 主题中讨论的其他部件:UCC2.895万EVM-442, UCC2.895万
嗨,各位。
参考UCC2.895万EVM-442的效率数据后,我想提出一些问题。
哪些因素导致100 % 负载和50 % 负载效率之间的差异为1.4 % ?
如何缩小50 % 负载和100 % 负载之间的效率曲线差距?


许嘉信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,各位。
参考UCC2.895万EVM-442的效率数据后,我想提出一些问题。
哪些因素导致100 % 负载和50 % 负载效率之间的差异为1.4 % ?
如何缩小50 % 负载和100 % 负载之间的效率曲线差距?


许嘉信
您好,
以下是UCC2.895万/1 PSFB应用设计说明的链接。 本说明来自UCC2.895万EVM-442的设计人员。 注释中有计算零部件损失的方程式。 您可以使用这些来估计效率与加载的对比。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
在满负荷时,大多数效率曲线通常以传导损耗为主。 随着负载的降低,设计将变得更具开关损耗主导性。 由于 房屋保洁能力的作用,降低负载条件的效率会更低。 即使在轻负载下,您也会驱动4个FET,驱动这些闸门会产生损耗。 您甚至会将SR降低至10 % 负载。 您正在讨论的EVM甚至可以在15 % 负载下关闭FET,您可以看到曲线中效率的变化,因为本体二极管消耗的功率比FET更大。

此致,