This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R2-device-FW:关于AOLD和ASCD

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098355/bq78350-r2-device-fw-about-aold-and-ascd

部件号:BQ7.835万-R2-device-FW
主题中讨论的其他部件:BQ7.835万BQ7.62万BQ7.694万

尊敬的TI专家:

我使用BQ7.835万+BQ76940+BQ76200设计7.694万设计一7.62万一个BMS,我使用10A放电没有问题,当15A放电时,BMS受到保护。 SS,XDSG,AOLDL,AOLD已设置,放电时过载, 这是 基于硬件的保护。  是否可以禁用硬件保护功能? 如果不是,是否必须设置BQ7.694万 Protect 2和PROTECT1寄存器? I PCBA no I2C interface,if I can set PROTECT2 and PROTECT1 register via BQ7.835万?(我是否可以通过BQ7.835万设置PROTECT2和PROTECT1寄存器?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我已经解决了,我不知道如何删除它。谢谢