This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5944万A:反向电流保护

Guru**** 2531670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097714/tps25944a-reverse-current-protection

部件号:TPS2.5944万A

大家好,

我们的客户希望阐明  TPS2.5944万A的反向电流保护。 我们的客户认为,

我们已将其设计到我们的系统中,我们遇到了一些问题,数据表在某些方面不是很清楚。 它与反向电流保护行为有关。

如果您有两个电源系统或T'd,一个比另一个大10mV,则电压较低的设备应关闭。

PGOOD似乎应该降低,对吗?

有几种不同的故障模式,FLT,PGOOD,VOUT和EN的行为对我们都很重要。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    如果VOUT来自其他eFuse,并且由于反向电流而高于eFuse关闭状态的PGTH,则关闭状态的PG应较高,因为它正在获得输出功率。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    通过邮件直接与客户处理此问题。 在此处关闭线程。

    此致

    Kunal Goel