This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:监控54V总线应用

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098337/tps3700-monitor-54vbus-application

部件号:TPS3700
主题 :TPS37中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我们希望使用TPS3700在 54V/12V/3.3V应用中设置OV/UV。

对于高电压应用,我们是否可以使用电子表格来获得电阻分压器设计并将VDD连接到3.3V。

如果有副作用,请告诉我。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    感谢您的提问。 对于54V应用,只要选择足够高的电阻值来抑制巨大压降的电流,就应该可以。

    您是否 考虑过我们用于  高压 应用的TPS37:www.ti.com/.../TPS37

    杰西