This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3681万:最大转换速率

Guru**** 1861840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093223/tps53681-max-slew-rate

部件号:TPS5.3681万

您好,

数据表的“6.17 转换速率设置”部分,有些TPS5.3681万的转换速率设置只定义最小值,但最大值可以是多少? 特别是,我想知道设置VOUT_transition比率= 0xE019的值。

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    我尝试让熟悉该主题的人提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    它没有每个转换速率设置的最大值,我并不感到惊讶,因为它仅考虑根据 英特尔要求的转换速率的最小值。 我可以知道客户为什么关心最大价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick-san,

    TPS5.3681万电路将提供Xilinx FPGA,这需要一定范围的电源电压启动时间。 它不仅指定最小值,还指定最大值。

    粗略的估计是可以的,例如"转换速率将保持在最小规格的20 % 增加"。 您能否就此向我提供反馈?

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    我目前没有最高规格。 将联系团队,并在收到反馈后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick-san,

    您是否收到团队的任何反馈? 如果您能快速获得信息,我将不胜感激。

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    我仍在等待团队的反馈。 将继续关注此问题并回复给您。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    很抱歉耽误你的时间。 我刚从设计师那里得到了反馈,确认了测试数据。 当前最小规格为典型值的20 %。 例如,设计规格中的最小值=1.5625vmV/us,典型值=1.9531mV/us,最大值=2.3437mV/us。 但在实际测试数据中,它将位于10 % 下。