This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:负极电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3985, TPS7A30, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097597/lp3985-negative-power-supply

部件号:LP3985
主题中讨论的其他部件: TPS7A30TPS7A20

您好,

我想知道如何使用此组件(LP3985)为放大器提供负电压。 我只需将+VCC和GND反转,就可以获得负电压来为3.3 伏特的放大器供电?  

感谢你的帮助。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我们有LDO,例如TPS7A30 ,可直接提供负输出电压 ,并可 为  放大器提供负轨。 您是否感兴趣? 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,我将查找数据表,希望 它是一个低噪声和低功耗组件。 读取DS后,我看不到负输出电压  

         

    您是否有准确的参考? 请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我指的是TPS7A30器件。 下面是指向其 数据表的链接。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用DS,但输入电压范围非常大:–3V至–35V。对于我的应用,我只需要3.3V输出。 您知道我是否可以找到类似的组件'LP3985IM5-LP' 3.3 吗? 感谢你的帮助。  

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         要获得+3.3V的输出电压,TPS7A20将是LP3985的一个很好的替代选项。 请注意,对于TPA7A20或LP3985,最高3.5V的VIN可能需要3.3V的稳压输出电压。 要获得-3.3V的输出电压,-4V的输入电压足以承受高达200mA的负载电流。 对于较低的负载电流,所需的输入电压幅度将会较低。 谢谢!

    此致,

    Srikanth