This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6925万:如何唤醒第三方电池中的bq7.6925万

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098069/bq76925-how-to-wake-bq76925-in-3rd-party-battery

部件号:BQ7.6925万

您好,

我拥有许多第三方电池,它们仍处于睡眠模式。

我知道它们包含 bq7.6925万,并且我可以唤醒电池以使用它们。

我不是一名程序员,但我知道我只需要熟悉基本Arduino即可。

是否有人可以指导我发送到 bq7.6925万以唤醒它的任何特定命令?

我希望能够使用 bq7.6925万的一些其他功能,例如获得单个电池电压,但在此阶段,我很乐意学习如何使用唤醒功能。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    从睡眠模式唤醒设备的唯一方法是连接负载或拉起警报针脚,如数据表的表7.6 和8.4 .1.3 部分所示。

    谢谢!
    Caleb