This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.87万:此IC应用于48V直流- 12V直流

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098074/ucc28700-application-of-this-ic-for-48v-dc--12v-dc

部件号:UCC2.87万
主题中讨论的其他部件: PMP4.0144万UCC2.8704万

您好,

我想使用此IC从48V直流电源产生12V电压。 但在 WEBENCH上,我无法在输入范围内提供48V电压。 此IC是否限制为85≤值≤265输入电压范围(如 WEBENCH所示)?  

此致,

纳温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Navin:

    感谢您对UCC2.87万的关注,描述您的问题以及您尝试解决问题的方式。

    TI的大多数反向控制器 不应 仅限于直流输入电压高于85 V和/或低于265 V的应用。 此IC的WEBENCH模型很可能限制在85-265 V范围内,因为它代表通用交流输入应用的典型输入电压。

    要使用 UCC2.87万对这种(我假设您需要隔离输出) 48 VDC至12 VDC回扫电源设计建模, 请考虑使用以下 链接作为起点。 (https://www.ti.com/tool/PMP4.0144万) PMP4.0144万是一种类似的参考设计,使用类似的控制器UCC2.8704万。 将 电路从PMP40.4144万设计复制并粘贴到 TINA-TI。 或者,编辑 UCC2870x TINA-TI瞬态参考设计的副本 以匹配 PMP4.0144万。 您必须反复修改才能获得模拟,以便对您关注的内容进行建模。

    请告诉我,您需要有关此主题的更多帮助,请回复此主题。

    此致,

    Andrew