This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5731万EVM:BQ2.5731万EVM和放大器;USB2ANY

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097624/bq25731evm-bq25731evm-usb2any

部件号:BQ2.5731万EVM
主题中讨论的其他部件:USB2ANYBQ2.573万EVM

您好,

我已将EVM连接到USB2ANY (仅执行BTW的一种方式),为EVM提供了~18V输入功率。

BMS 1.3 .................111抛出设备ACK错误。

云GUI 1.1 连接,断开连接...

在两种情况下,充电正常LED亮起,3V3有效,REG6 = 6V。

我试过 BQ2.573万EVM,同样的体验。

除了实验室电源外,我只有TI产品连接。

附件是USB2ANY资源管理器生成的USB2ANY的supportinfo。

e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_SupportInfo.zip

可能是什么问题?  

此致,

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian,

    USB2ANY不适用于BQ Studio。 它可与在线TI充电器GUI配合使用。 请参阅以下链接。

    TI充电器GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常,但正如所解释的,一旦连接,它就会断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使用USB2ANY Explorer升级USB2ANY固件?

    www.ti.com/.../USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据Explorer中的功能更新了它,我还从Explorer中提取了支持信息并附加了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来该问题与USB2ANY有关。 我建议您在USB2ANY论坛上发布另一个主题。 选择USB2ANY作为设备主题。