This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:TINA模拟,升压12VDC-> 65V直流@1A

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096101/lm5022-tina-simulation-boost-12vdc--65vdc-1a

部件号:LM5022

e2e.ti.com/.../snvm450.TSC

大家好,

我想建立一个升压电源,将+12V转换为+65V直流,最大输出电流1A。

Webench推荐LM5022。 所以我建立了TINA模拟文件。  一切都很好,除了输出电压不能调节到65V。 根据网络报告,FB分压器设置为18.2k:360,输出电压为61V。

因为我的目标电压为65V,所以我修改了分压器,以获得更高的输出。 但是,无论降低RFB1(200)还是提高RFB2(20k),都是如此。 输出仍然为61,没有进一步提高。

相反,通过降低RFB2或增加RFB1,可以轻松实现较低的输出。

您能帮 您解决这个问题吗?

TSC文件已附加。

谢谢,BR。

达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marsh,

    感谢您通过e2e联系我们。

    我将会看一下,并在接下来的几天内回复您。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marsh,

    到目前为止,我可以确认,我们可以在此处再现这种行为,并且修改各种参数(例如输入电压,切换频率等)也无助于达到 大约61V的电压。

    我的同事现在要仔细研究一下,寻找一个解释。

    谢谢,此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    非常感谢您和您的同事的帮助。  

    我们是否有任何进展?

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marsh,

    很抱歉让你久等了。

    正如我之前提到的,我们可以再现TINA的行为,但我无法解释为什么会发生这种情况。
    老实说,TINA或多或少已经过时,我不知道我还能得到多少支持。

    因此,我们尝试在TI的PSpice中运行相同的模型。  
    我们 已更改分压器,将 输出电压提高至70V,发现PSpice中的一切正常。

    因此 ,我建议您从我们的网站下载用于TI的PSpice,并使用它来代替TINA。
    如您所知,我们的客户也可以免费下载用于TI的PSpice。

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    感谢您的回复。 您能与我分享这个PSpice模拟文件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marsh,

    我相信我们可以为您提供这方面的信息。

    今天,  正在使用笔记本电脑执行PSpice项目的同事外出。

    我将在星期一请他转发这一文件。

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marsh,

    请找到包含PSpice项目的文件夹,该项目使用您的TINA模型的零件值。

    您可以在我们的网站 https://www.ti.com/product/LM5022#design-tools-simulation上找到我们使用的PSpice模型

    文件名:LM5022 PSpice瞬态模型(修订版 b)

    此致,
    哈利

    e2e.ti.com/.../LM5022.zip