大家好,
我想建立一个升压电源,将+12V转换为+65V直流,最大输出电流1A。
Webench推荐LM5022。 所以我建立了TINA模拟文件。 一切都很好,除了输出电压不能调节到65V。 根据网络报告,FB分压器设置为18.2k:360,输出电压为61V。
因为我的目标电压为65V,所以我修改了分压器,以获得更高的输出。 但是,无论降低RFB1(200)还是提高RFB2(20k),都是如此。 输出仍然为61,没有进一步提高。
相反,通过降低RFB2或增加RFB1,可以轻松实现较低的输出。
您能帮 您解决这个问题吗?
TSC文件已附加。
谢谢,BR。
达信。