This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:EVM的热性能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1, TPS7B7702EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096963/tps7b7702-q1-thermal-performance-on-evm

部件号:TPS7B7702-Q1
线程中讨论的其他部件: TPS7B7702TPS7B7702EVM

大家好,

我想了解TPS7B7702-Q1的热性能。 我的输入电压为13.5V,输出电压为8.5V。 我想了解它可以支持的最大直流电流是多少。

我的最高环境温度为 Tmax。 然后LDO上的可用功耗为40.3。  单通道的功耗为40.3。 因此,最大输出电流为(175-Tmax)/ 201.5。

温度(C) 25. 45. 65 85. 105.
输出最大值(mA) 744.4 645.16 545.9 446.6 347.4

当温度上升到65C时,当两个通道提供相同的负载时,TPS7B7702-Q1无法支持300mA/通道。 因为RJA基于JEDEC标准。 热性能与EVM不同,后者使用更重的铜缆和更强的散热能力构建。 我想了解EVM上的RJA,以评估TPS7B7702-Q1可以支持的最大电流。 请您分享一些数据吗? 非常感谢!

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    您的分析是合理的。  

    您提到使用两个通道提供相同的负载。 在该配置中使用设备的计划是什么? 输出不能直接绑定在一起。  

    正确,EVM具有比JEDEC High-K电路板布局更优化的散热布局,用于模拟以产生散热特性。 我们不测量EVM的RθJA μ m,模拟它需要大量的努力,因为所有的痕量和铜皮都必须手动放置。  

    您是否有EVM?  如果您可以使用烤箱,则有一种非常简单的方法来测量n ü RθJA。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我手头没有EVM,希望能尽快获得这些数据。 我不想并行使用导轨,因为这会在没有额外电路设计的情况下产生电流共享问题。 800瓦摄像头使用一个通道,MIC使用一个导轨。  

    问题是摄像机和MIC的电流消耗现在很大。 我想评估TPS7B7702在85C环境温度下可以达到多少直流电流。

    如果您可以帮助测量TPS7B7702 EVM可在您身边产生的最高电流,那么您将非常感激:)

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    明白了。 我将尝试在明天或星期一进行测量。 当我有信息可供分享时,我会更新此帖子。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    在Ta = 85C,VIN = 13.5V,VOUT1 = VOUT2 = 8.5V时,我能够在EVM上驱动至少644mA (高于两个通道中的额定电流)。 一旦一个通道的电流限制跳闸,该通道中的散热将上升8.5V * ILOAD,因此该设备开始循环进入和退出热关闭,因此我无法获得确切的最大值,但这应该是一个良好的参考。 请参阅随附的示波器图片。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    非常感谢! 因此,每个通道644mA是TPS7B7702EVM可以支持的最大直流电流电流,对吗?  

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    否,示波器激发上的电流是输入电流,即两个通道的静态电流和负载电流之和。 另外请记住,如上所述,EVM具有非常好的散热优化电路板布局,因此您可能不会在这些条件下看到这种最大负载电流,除非您的布局也针对散热性能进行了优化。  

    此致,

    尼克