This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804-Q1:Webench错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2804-Q1, UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098043/ucc2804-q1-webench-error

部件号:UCC2804-Q1
主题中讨论的其他部件: UCC2804

您好,

你好。  我有一位客户正在使用UCC2804-Q1。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我在使用Webench验证UCC2804设计时遇到问题。

消息显示"无法创建电路"。 没有提供其他资料。 我在数据输入框的限制范围内。

所以我有一个不寻常的应用程序,并尝试使用Web Bench,这会阻碍设计。

参数在输入窗口显示的限制范围内。

我不知道这是真的只是一个Web Bench问题还是我真的有设计问题。

e2e.ti.com/.../4101.input.docx

我尝试输入工作台客户的规格,下面是我遇到的错误。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    首先,我在Webench的零件号部分输入/选择UCC2804-Q1反向

    然后输入设计目标,输入输入和输出目标

    在"设计考虑"部分中,我使用了"平衡",并在"设计参数"中将85C设置为最高温度

    Webench为我工作,没有错误。  请参阅下面的PDF设计报告。

    e2e.ti.com/.../UCC2804_5F00_Q1-24Vo-at-85C.pdf

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    顺便说一下,我使用Google Chrome作为Web浏览器。  确保您使用Chrome或Firefox with Webench.

    Eric