请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC25.6404万 您好,对于客户来说,由于空间限制,我需要使用小型PCB构建交流/直流转换器(Vin = 170-264 V),
我当时在考虑使用您的控制器UCC25.6404万
我见过的所有交流/直流转换器(230V)德州仪器(TI)参考设计都使用2层印刷电路板。
我想知道是否可以使用4层PCB来制造交流/直流转换器,尤其是如果可以的话
可以在电路的高压部分(230V)上使用4层,以便
减小主板的尺寸