This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5601万:电感器选择

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098134/bq25601-inductor-selection

部件号:BQ2.5601万

大家好,  

是否可以将 DFE25.2012万P-1R0M=P2电感器用于 BQ2.5601万设计? 请确认。  

参考设计中使用的电感器不可用,替代件号不具成本效益。 请给出建议

此致,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于(降压操作+充电)和升压模式操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:  

    我比较  了EVM设计中使用的DFE25.2012万P-1R0M=P2和MPIM25.201万F1R0M-LF之间的数据表, 而DFE25.2012万P-1R0M=P2似乎是BQ2.5601万设计的合适替代产品。  

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Garrett。 电感器对于降压和升压模式都应该正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:  

    是的,它应该适合降压和升压操作模式。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Garrett。