This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:12V输出的电源电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097901/lm2735-supply-current-at-12v-output

部件号:LM2735
主题中讨论的其他部件:TLV6.1048万

大家好,

请帮助提供12伏输出电压下的最大允许输出电流和效率图表/表格。

设计参数:

升压转换器模式

VIN = 5V

输出电压= 12V @ 500 mA

部件 LM2735XMF/NOPB能否用于这些所需的设计参数?

您是否还可以建议使用大约750mA的输出电流功能来更换此部件的引脚到引脚? 请提供建议。

谢谢!

Kaushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushal,

    建议在此5V输入,12V@500mA 应用中使用LM2735Y,以提高效率。 在数据表中,您可以在第8页找到效率图表。

    对于750mA输出电流应用,建议考虑TLV6.1048万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    感谢您的快速响应。  

    请在此图上确认吗?

    1.数据表中的此图的输出电流限制为高达350 mA。 但我们需要在12V电压下输出500 mA。  

    2,输出负载电流图显示5V输入和12V输出时高达600mA的输出电流。

    通过考虑这两个不同的图形, 您能否确认12V输出电压和5V输入电压下允许的最大输出电流是多少?

    谢谢!

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushal,

    当输入电压=5V,输出电压=12V,输出电流=500mA时,假设效率为85 % ,输入电流为12V*0.5A/VV/1.5V=1.4A 0.85。 通过正确选择的电感和电感器电流波纹为30 % ,因此电感器峰值电流为1.4A*1.5A* 1.15 = 1.6A。

    LM2735开关电流限制最小规格为2.1a,这意味着它可以支持500mA负载电流应用。

    要获得更高的效率和更好的热性能,建议使用LM2735Y,因为其切换频率为520kHz。  

    对于750mA负载电流,TLV6.1048万具有更好的效率结果和热性能。