This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:我可以使用\QON引脚进行硬件重置吗?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097204/bq25895-can-i-use-qon-pin-for-hardware-reset

部件号:BQ2.5895万

您好,TI专家:

我的客户现在考虑购买BQ2.5895万的新产品。

如果IC不能正常工作,他们希望将其重置。

在数据表中,我找到了有关\QON引脚的描述。

"当VBUS未插入时,tQON_RST (通常为10秒)的逻辑下限将SYS (系统电源)重置为
关闭tBATFET_RST的BATFET (通常为0.3秒),然后重新启用BATFET以提供全系统电源
重置。"

当我在\QON引脚上插入低信号10秒时,BATFET将像装运模式一样关闭,

并在\QON引脚上再次插入低信号1秒钟,BATFET将打开,并正常工作。

请检查我是否正确。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    只有在不存在Vbus (输入适配器)时,才会出现由行驶/QON引脚低位触发的系统重置功能。 第26页的数据表的8.2 .10.3 部分对其进行了详细介绍。

    启动系统重置所需的只是t_QON_RST的DRIVE /QON LOGIC LOW (最长18秒)。 BATFET Q4将关闭,从而断开系统负载的电源,然后在短时间后自行打开。 复位功能自动启用,但如果REG09上的BATFET_RST_EN =0,则可以禁用。  

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的支持。

    1.我了解系统重置功能将在VBUS情况下发生。 ->这意味着,如果我在使用适配器(VBUS输入)为设备充电时遇到问题,则我断开适配器并将低信号输入到\QON。这样我就可以重置BQ2.5895万。我对吗?

    2.如果1号信号正确,我是否应该再次向\QON输入低信号以激活BQ2.5895万?

    3.系统复位,向\QON输入低信号是否有最短时间? (只有最长时间,18秒。)

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    1)正确,要执行完全重置,您需要移除适配器,然后为T_QON_RST驱动器/QON LOW。  

    2)否,如果使用/QON执行系统复位功能,则无需通过驱动低电平来激活bq2.5895万。 设备将自行重新打开。 /QON引脚恰好也用于激活设备出厂模式,这与您询问的硬件重置功能不同。  

    3)数据表说明了对/QON的低输入信号启用重置所需的最短时间为12秒,最长为18秒。

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的支持。 如果我有疑问,我将与客户讨论并发布另一个主题。

    此致,

    追逐