This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:TPS7B5250 pspice,压降电压

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096482/tps7b4250-q1-tps7b5250-pspice-dropout-voltage

部件号:TPS7B4250-Q1

我不知道TPS7B4250 pspice模型是否存在任何问题。

因为我无法看到此产品的压降点。

请帮帮我。

根据TPS7B4250数据表,Vdrop的定义为

Vdrop = VI - VQ

->

降低输入电压

Vout <= Vout _Typical - 10mV,这是VQ。

此处的VIN为VI。

为了检验TPS7B4250的压降电压,我在PSpice上模拟了它。

设置Vadj=5V,并将输入电压从较高值降低至5V。

但我看不到VQ点,其中 Vout <= Vout _Typical - 10mV。

模拟结果仅显示输出的长度减小。  

如何通过PSpice验证LDO的压降电压? 有可能吗?

或者,您是否可以推荐任何LDO产品进行模拟?


Vout >= 4.99.867万 始终

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dustin,  

    我将为您研究这个问题。  

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dustin,  

    由于该部件是从压降中出来的,因此它会跟踪输入电压。  

    设备的跌落也会因负载而异,没有一个在所有条件下都适用的常量值。  

    PSPICE模型使用RDSon近似值,可用于近似压降。  

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    但我无法理解"因为零件是从压降中出来的,它会跟踪输入电压。 "

    请您详细解释一下吗?

    提前感谢您!