This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.407万:有关可能的当前问题的问题

Guru**** 2794835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097694/bq24070-question-about-possible-current-problem

部件号:BQ2.407万
主题中讨论的其他部件: TL1963A

向德州仪器(TI)的专家和论坛成员致意。

我们跟踪设备的电源设计如下:


处理器(系统负载)是由运行操作系统的WiFi模块组成的(我认为目前不是很相关)

如果我在未连接电池的情况下将电源连接至设备,则模块将正常启动。

但是,如果我连接了电池(放电或部分充电),WiFi模块将在高耗电时重新启动(当WiFi模块拾取WiFi网络时)。 此重新启动会反复进行,直到电池充电,直到此时模块正确启动。

我的问题如下:

1.根据BQ2.407万的数据表,电脑控制器始终优先考虑负载消耗,并使用过大电流为蓄电池充电。

我是否可能需要调整某些部件,以便它始终为负载提供最大电流?

2.在以前的版本中,TL1963A稳压器用于1.5A的输出,3.3V固定电压,使用此稳压器时不会出现此重置问题,但这是线性稳压器,新设计中使用的稳压器是开关型(TPS63.025万RNCT)。

BQ2.407万和TPS63.025万RNCT的组合是否存在问题?

3.一个理论(我希望您为我澄清)是,问题是BQ2.407万提供的电流不足以支持TPS63.025万RNCT稳压器,这反映在输出电流中。

如果我的理论是正确的,我是否可以绕过从LMR23.363万AFDDAR调节器输出到TPS63.025万RNCT调节器输入的电流?

注释1:使用示波器,我已监控TPS63.025万RNCT稳压器的输出电压,以查看电压是否下降并生成Wi-Fi模块的重置,但在重置时没有电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    这非常有趣,我不相信我听说过在电池充电时,当我们的充电器用于Wi-Fi相关应用时,会重复重启。 您是否能够分享原理图中的蓄电池充电器部分? 我想了解您如何配置充电器以确保一切都是最佳的。  

    要回答您的问题并确认您的陈述:

    [报价userid="48.9204万" url="~/support/power -managember-group/power -management/f/power -managember-forum/109.7694万/bq24070-question-2.407万-about-possible-current-problem"]

    1.根据BQ2.407万的数据表,电脑控制器始终优先考虑负载消耗,并使用过大电流为蓄电池充电。

    我是否可能需要调整某些部件,以便它始终为负载提供最大电流?

    [/引述]

    您正确地认为,BQ2.407万输出引脚电源优先于电池充电。 根据您的结构图,您的充电电流似乎设置为200 mA。 只要输入电流设置为200 mA +输出电流负载,输出负载的优先级将自动发生。

    [报价userid="48.9204万" url="~/support/power -managember-group/power -management/f/power -managember-forum/109.7694万/bq24070-question-2.407万-about-possible-current-problem"]

    在以前的版本中,TL1963A稳压器用于1.5A的输出,3.3V固定电压,使用此稳压器时不会出现此复位问题,但这是一个线性稳压器,新设计中使用的稳压器是开关型(TPS63.025万RNCT)。

    BQ2.407万和TPS63.025万RNCT的组合是否存在问题?

    [/引述]

    如果需要,我可以详细了解一下,但我不会期望这是问题,除非BQ2.407万的输入电流限制设置为低于TPS设备输出所需的电流。

    [报价userid="48.9204万" url="~/support/power -managember-group/power -management/f/power -managember-forum/109.7694万/bq24070-question-2.407万-about-possible-current-problem"]

    3.一个理论(我希望您为我澄清)是,问题是BQ2.407万提供的电流不足以支持TPS63.025万RNCT稳压器,这反映在输出电流中。

    如果我的理论是正确的,我是否可以绕过从LMR23.363万AFDDAR调节器输出到TPS63.025万RNCT调节器输入的电流?

    [/引述]

    是的,这也是我的疑虑,如果您添加一个示意图,我可以确认或在我的最后进行一些测试,那将是非常好的  

    您绝对可以通过让LM设备为TPS供电来绕过电流。 您需要在LM设备的输出端以并行方式连接BQ2.407万和TPS设备。  

    同样,只要提供的电流足够,这应该有效,但即使如此,BQ也应进入补充模式,如果Ilim可能过低,则允许蓄电池的电流增加负载。

    注1:使用TPS630I监控TPS63.025万RNCT稳压器的输出电压,以查看电压是否下降并在Wi-Fi模块发生电压重置时产生电压[但没有报价]。

    这是我最感兴趣的。 如果您未看到TPS设备上的电压下降,则很奇怪,Wi-Fi模块会重置,除非这是当前问题,Wi-Fi数据包传输或接收时可能会出现这种问题,从而导致电流瞬变较高。 发生这种情况时,您是否能够监控电流?

    当您看到Wi-Fi模块重置时,您是否能够监控STAT1和STAT2引脚并共享这些引脚的波形捕获?

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的快速响应,

    这是BQ2.407万蓄电池充电器的原理图电路,我将进行您给我的测试,并在获得结果后立即发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    乍一看,我看不到原理图有任何问题。 期待看到您的测试结果。

    此致,

    Anthony Pham