This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43反向变压器160V-12V模拟收敛错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098514/ucc28c43-ucc28c43-flyback-transformer-160v-12v-simulation-convergence-error

部件号:UCC28C43
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

我正在尝试使用UCC28C43控制器设计回扫转换器,并使用工作台获取电路。 现在我在TINA-TI中模拟设计。

但是,我收到了与工作台建议的值的收敛错误。 有人知道我做错了什么吗?

我在另一篇文章中读到过,更改一些分析参数可能会解决此问题,但我不确定需要更改哪些参数。

还是电路设计本身存在问题? 我找不到工作台建议的光耦合器型号(4N45VM),只是使用了我找到的另一个型号。 那么,我的反馈可能不再稳定了吗? 我尝试设计回扫,以便它在CCM中运行。

我注意到另一件事是,在错误发生之前,MOSFET电源的电压对MOSFET来说变得过高,但我不知道这是错误的原因还是早期故障的后果。

 e2e.ti.com/.../flybacksim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton,

    我更改了您的MOSFET型号,因为您使用的是收敛错误。 SIM现在运行时没有收敛错误,但仍需要大量工作。 查看GP PWM产品文件夹中提供的TINA SIMS,并找到您可以修改的合适变压器型号。 您现有的变压器模态似乎没有指定任何MAG电感? 使用 TI功率级设计 器定义功率级参数,并且在功率级设计器中还有一个循环计算器工具。 您可以使用循环计算器工具来模拟控制循环参数。  

    此致,

    Steve M

    e2e.ti.com/.../flybacksim_5F00_TI-Edit_5F00_503.2022万.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的回复。 MOSFET确实会导致收敛错误。 但是,您更换的那个似乎完全不导电,因为它的源引脚处的电压保持高,而我在CS处测量的唯一一件事是斜坡补偿信号。

    我现在用 已经包含在TINA滑块(IRF840)中的型号替换了MOSFET,但输出仍为零。

    这可能是变压器的故障,正如您所建议的那样。 您能否详细说明我在哪里可以找到"GP PWM产品文件夹中给出的TINA SIMs",很抱歉,如果这可能是一个明显的问题,我还不习惯使用TINA,我似乎无法找到您的意思。  

    Power Stage Designer是一款我还不知道的工具,我一定会进一步研究这款工具以优化我的Power Stage和控制回路,但我认为现在最大的问题在于我的变压器型号。

    此致Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton,

    所附为另一个TINA SIM变压器示例。 另外,请参阅此 E2E帖子 ,了解有关在TINA中构建变压器型号的帮助。 除了这两个示例   之外,由于TINA是DesignSoft/TINA程序,支持问题可通过使用DesignSoft支持页面www.tina.com/.../来处理。

    DesignSoft/TINA团队非常乐于助人,这是 TINA支持的最直接方式。

    此致,

    Steve M

    e2e.ti.com/.../slvm045_5F00_Tran-Model_5F00_TINA.tsc