This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3758万:PoE绝缘升级

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098652/tps23758-poe-insulation-upgrade

部件号:TPS2.3758万

您好,

我正在设计一款PoE+(13W)设备,我需要3-4kV的绝缘电压,而不是通常的1500V电压。

TI是否有与上述问题相关的应用说明或白皮书?

感谢您的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请参阅以下有关电涌保护的应用说明: PoE供电设备的电涌注意事项

    1500V通常由变压器驱动。 TI不生产变压器,因此您需要与磁性元件供应商合作。 谢谢。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)